Renesas Flash ProgrammerとRH850デバイスの接続方法のご紹介です。このビデオでは、エミュレータ経由でのホストPCとRH850デバイスの接続/切断手順、エミュレータ経由での接続時の注意点、Renesas Flash Programmer GUI機能の説明を行います。
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]