メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

【ボードキャンペーン付き!】静電容量式タッチセンサの基礎原理の紹介からマイコンを用いたソフトウェア開発の実演まで

画像
使い方説明

 

費用 (無料)   対象製品  RXファミリ, RAファミリ

開催日時/会場

2025年 11月  5日(水)14:00~16:00 オンライン 終了しました

  ※お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • 初めて静電容量式タッチセンサを使ったシステム開発を行う、もしくは検討中の方。

受講に必要な前提知識

  • マイコンの基礎知識とC言語による組み込みプログラミング経験
  • 統合開発環境 e² studioの基本操作
  • RXの新規プロジェクト作成手順

※ e² studioの基本操作をご存じない方は、「e² studio クイックスタートガイド」ビデオの御覧をお勧めします。

内容

本セミナーでは静電容量式タッチセンサの基礎、応用事例を解説し、最適なRXやRAファミリマイコンをご紹介し、タッチキーの設計やチューニング方法を実習します。
マイコンは静電タッチセンサユニットを搭載したルネサス製マイコン「RX261」を使用します。

タッチキーを初めて検討される方もぜひご参加ください。

セミナー前半の座学パートでは静電容量式タッチセンサの基礎知識と、ルネサスのタッチキーソリューションを用いた応用事例、静電容量式タッチセンサユニットを搭載したRXとRAファミリマイコンを紹介します。
セミナー後半の実演パートでは、開発支援ツール「QE for Capacitive Touch」を使い、マイコンを動かしながら感度調整する手順を実際に画面を見せながら解説します。実演パートでは、下記「受講者演習環境」を参考にボードとツールを事前準備いただくことで、実際に操作し手順を体験できます。

事前準備されない場合であっても、一連の操作を見ることでタッチキー実装の流れをイメージいただけます。

【ご参加特典】
セミナーにご参加いただき、アンケートにご回答いただいた方の中から4名様に、静電容量タッチ評価システムRSSK-RA4L1もしくはRSSK-RX261をプレゼントさせていただきます。

カリキュラム

  1. はじめての静電容量式タッチセンサ
    • タッチのメリット
    • タッチ計測原理
    • タッチ検出方式
  2. 設計のポイントと応用事例
    • 電極の設計
    • 非接触ユーザーインターフェース (近接スイッチ、ジェスチャ)
    • 耐水デモ
    • 金属タッチ
  3. RX、RAファミリマイコンのご紹介
  4. QE for Capacitive Touchによる感度調整の実演

※カリキュラムは予告なく変更される可能性があります。

受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)

講師説明環境(パソコンはWindows10です)

  • 受講者演習環境と同じ

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams TownHallで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams TownHall配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。
巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2025年 11月  5日(水)