メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

アプリケーションソフトウェア開発環境「バーチャルターンキープラットフォーム」

バーチャルターンキープラットフォームは、「仮想開発環境R-Car Virtual Platform(VPF)」上に、ソフトウェアライブラリやサンプルコードなど動作検証済みの「ソフトウェア開発キット(R-Car SDK)」を搭載したものです。R-Car VPFは、Synopsys社のVirtualizer Development Kits(VDK)をベースとして、R-Car固有のIP(Intellectual Property)の仮想モデルを追加し、R-Car用にカスタマイズしました。これに、R-Car SDKを搭載することにより、アプリケーションソフトウェアをバーチャルですぐに開発可能です。本プラットフォームは、実チップを高精度で再現しているため、ユーザは実ボードを使用して開発環境を立ち上げる必要がなく、複数のユーザが各自のパソコン上やサーバ上で、同時進行でソフトウェアを開発することができます。

 

画像
Virtual Turnkey Platform

Virtual Platform

車載ソフトウェア開発を加速する仮想開発環境

R-Car向け仮想開発環境 R-Car Virtual Platformは、ソフトウェア開発およびシステム検証のシフト・レフトを支援するため、実在のチップを入手するよりも以前からソフトウェア開発を可能とする高精度なシミュレーション環境です。

  • CPUモデルを実装しておりソフトウェアをそのCPU上で実行することが可能
  • DRAMなどのメモリ空間へのR/Wアクセスが可能
  • アドレスマップおよび演算精度は対応するデバイスと完全一致しており高精度なシミュレーションが可能

R-Car Virtual Platform (VPF)はパートナーからのご提供となります。購入方法は下記パートナーへお問合せください。

Contact Synopsys (コンタクト先)

R-Car SDK

R-Car用ソフトウェア開発キット

R-Car SDK(Software Development Kit)は、Central Gatewayのネットワークやネットワークセキュリティ制御に向けたソフトウェア開発を加速する使いやすい開発フレームワークです。

  • 車載アプリケーションのためにソフトウェア開発を再構築
  • 統合ソフトウェア開発環境「e² studio for R-Car」
  • 始めやすい、入手しやすい、使いやすい、開発しやすいR-Car SDK

ターゲットデバイス

サポートコミュニティ

  1. RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたね

    こんにちは。NoMaYです。RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたね。読んでいて、おやおや~?、と思ったのが RL78 next という文字でした。ど ...

    2020年2月18日
  2. C言語の引数

    RL78CS+ forCCでソフトを作っています。例えば、関数 void xxfunc(uint32_t, uint32_t) があったとします。メインで、  uint16_t  aa;  uint16_t  bb;   aa = 1000;  bb = 6000; xxfunc(aa, bb);で ...

    2020年7月13日
  3. CS+3デバッグツールの不具合?

    ... の行までは正常に実行される恐らく、ParaName[Para_No]の中身がアスキーになってないのでエラーになったのであろうでもイ ...

    2015年5月4日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (90件)

ナレッジベース

  1. FAQ 1006980 : 8ビットのタイマHと汎用のポートを用いてUARTを実現した簡単なプログラムがほしい。

    ここでは、調歩同期通信で9600~19200ボーの通信速度で、データ長は8ビット、パリティはなし、ストップ・ビットは1ビットで ...

  2. FAQ 1006569 : ソフトウェアでI2Cバスのスレーブ機能の実現について(78K0S/Kx1+)

    ... ロ秒(U)」を選択します。時間の単位設定が完了したら、信号パターンを入力します。ここで、使用するデータ・パターンは初 ...

  3. e² studio: 特定のメモリセクションを個別のバイナリファイルとして出力する方法

    最終更新日: 03/26/2026 概要  一部のプロジェクトでは、単一のビルドから複数のバイナリファイルが必要になる場合 ...

ナレッジベースからの全ての結果を参照 (8件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。