概要
説明
アプリケーションソフトウェア開発環境「バーチャルターンキープラットフォーム」
バーチャルターンキープラットフォームは、「仮想開発環境R-Car Virtual Platform(VPF)」上に、ソフトウェアライブラリやサンプルコードなど動作検証済みの「ソフトウェア開発キット(R-Car SDK)」を搭載したものです。R-Car VPFは、Synopsys社のVirtualizer Development Kits(VDK)をベースとして、R-Car固有のIP(Intellectual Property)の仮想モデルを追加し、R-Car用にカスタマイズしました。これに、R-Car SDKを搭載することにより、アプリケーションソフトウェアをバーチャルですぐに開発可能です。本プラットフォームは、実チップを高精度で再現しているため、ユーザは実ボードを使用して開発環境を立ち上げる必要がなく、複数のユーザが各自のパソコン上やサーバ上で、同時進行でソフトウェアを開発することができます。
Virtual Platform
車載ソフトウェア開発を加速する仮想開発環境
R-Car向け仮想開発環境 R-Car Virtual Platformは、ソフトウェア開発およびシステム検証のシフト・レフトを支援するため、実在のチップを入手するよりも以前からソフトウェア開発を可能とする高精度なシミュレーション環境です。
- CPUモデルを実装しておりソフトウェアをそのCPU上で実行することが可能
- DRAMなどのメモリ空間へのR/Wアクセスが可能
- アドレスマップおよび演算精度は対応するデバイスと完全一致しており高精度なシミュレーションが可能
R-Car Virtual Platform (VPF)はパートナーからのご提供となります。購入方法は下記パートナーへお問合せください。
R-Car SDK
R-Car用ソフトウェア開発キット
R-Car SDK(Software Development Kit)は、Central Gatewayのネットワークやネットワークセキュリティ制御に向けたソフトウェア開発を加速する使いやすい開発フレームワークです。
- 車載アプリケーションのためにソフトウェア開発を再構築
- 統合ソフトウェア開発環境「e² studio for R-Car」
- 始めやすい、入手しやすい、使いやすい、開発しやすいR-Car SDK
ターゲットデバイス
ニュース&ブログ
ブログ 2022年5月9日 |
サポート
サポートコミュニティ
- RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたね
こんにちは。NoMaYです。RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたね。読んでいて、おやおや~?、と思ったのが RL78 next という文字でした。ど ...
2020年2月18日 - C言語の引数
RL78CS+ forCCでソフトを作っています。例えば、関数 void xxfunc(uint32_t, uint32_t) があったとします。メインで、 uint16_t aa; uint16_t bb; aa = 1000; bb = 6000; xxfunc(aa, bb);で ...
2020年7月13日 - CS+3デバッグツールの不具合?
... の行までは正常に実行される恐らく、ParaName[Para_No]の中身がアスキーになってないのでエラーになったのであろうでもイ ...
2015年5月4日
ナレッジベース
- RL78(CTSU2SLa)のSNOOZEモードによる低消費電力タッチウェイクアップ: 仕組み、調整パラメータ、注意点
... ためです。 6. よくある落とし穴(実装上の注意点) この設計パターンを実装する際に発生する問題の大半は、以下のよう ...
- RAファミリ: SDRAMの初期化および外部OSPIフラッシュ、コードフラッシュからのロード
最終更新日: 2026/07/28 概要 ルネサス RA マイコンは、オンチップSRAM や内蔵フラッシュメモリのサイズ制約を克服する ...
- e² studio: 特定のメモリセクションを個別のバイナリファイルとして出力する方法
最終更新日: 03/26/2026 概要 一部のプロジェクトでは、単一のビルドから複数のバイナリファイルが必要になる場合 ...