メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

ソフトウェアアドオンは、SSPの機能を拡張して、通信プロトコル、セキュリティ機能、およびクラウドサービスなどの幅広い特殊機能を実現します。

アドオンコンポーネントは二つの種類があり、ルネサスがライセンスおよびサービスを提供するものと、パートナー(サードパーティ)が開発し、SSPとのコンパチビリティをあらかじめルネサスが検証した上で、提供されるものがあります。

ターゲットデバイス

SSP追加アドオン
S3A7 IEC60730セルフテスト・ライブラリ家庭電化製品向けのIEC 60730安全規格クラスBへの準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。
S5D9 IEC60730セルフテスト・ライブラリ
S7G2 IEC60730セルフテスト・ライブラリ
S124 IEC60730セルフテスト・ライブラリ
Renesas Synergy™ Signed USB CDCドライバWindows® PC対応USBコミュニケーションデバイスクラス用Renesas Synergy™ SIGNED USB CDCドライバを提供します。
カスタム・ボード・サポートパッケージ作成ツール適切な起動とアプリケーションの初期化を保証するカスタム・ボード・サポート・パッケージ(BSP)を生成するためのe2 studio内のコマンド・ラインツール。

サポートコミュニティ

  1. synergy_gen配下のコンパイルエラーが発生し、解決できません

    ... ムはver1.7.8に対応していない・旧バージョン(Ver1.4.0)取得はRenesasに依頼・apではソフトウェアの質問を原則受け付けない ...

    2020年10月13日
  2. CS+ V6の評価版をダウンロードしようとしたら「製品開発の工程にはご使用しないでください」の文言が追加されているのに気付きました(HEWやCompilerやSimulatorなど評価版は全て同様)

    ... 後もサポートし続けます、ということになる筈だと。評価版ソフトウェアのダウンロードページwww.renesas.com/.../evaluation-software-tools.html ...

    2017年8月8日
  3. Amazon FreeRTOSだそうです。ルネサスさんのRXは参加しないのかな?

    ... はCC-RXにも対応github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/FreeRTOS/portable/RenesasAmazon FreeRTOSはTLSにmbed TLSを使用github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/third ...

    2017年12月2日

ナレッジベース

  1. Renesas Synergy™: アプリケーションタイマの使用に関するFAQ

    ... です。各々にExpress Logic, Inc.の専有情報が含まれています。   適用製品 Renesas Synergy™ プラットフォーム Renesas Synergy™ ソフトウェア Renesas Synergy™ マイ ...

    2017年7月5日
  2. Renesas Synergy™: ミューテックス(Mutex)の使用に関するFAQ

    ... 独占所有物です。各々にExpress Logic, Inc.の専有情報が含まれています。   適用製品Renesas Synergy™ プラットフォームRenesas Synergy™ ソフトウェア

    2017年7月5日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。