メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

QEMUをベースとする高速なシミュレーション環境です。

特長

  • ソフトウェアファーストの考え方から、ソフトウェアを開発するための仮想環境の需要が高まっています。
  • QEMUは、オープンソースの仮想化ソフトであり、R-Car用のプログラムを動的に変換しホストマシン上で高速に実行、あるいはホストマシン上でR-Car用のプログラムを直接実行することで実機に近い速度で実行が可能です。
  • QEMUをベースとした高速な仮想環境の提供により、多くのユーザにおいて、ルネサスのデバイス向けソフトウェアの仮想環境上での開発が容易となります。
  • 2023年初頭にリリース予定です。製品の入手方法は特約店にお問合せください。

ターゲットデバイス

サポートコミュニティ

  1. V850E2とRH850のOSS(オープンソースソフトウェア)なInstruction set simulator (athrill2)だそうです

    こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていて気付いたのですが、RH850のオープンソースソフトウェアの命令セット(v850e2v3 ...

    2018年9月26日
  2. RX65N Envision Kit でオーディオプレイヤーを作成しました。

    ... 式は、クローンして下さい。 コンパイル済みバイナリー、MSYS2の開発環境は、以下からダウンロード出来ます。 http://www.rvf-rc45 ...

    2018年7月25日
  3. uIP TCP/IPについて

    先ごろ(だいぶ前ですが)ルネサスサイトから uIP TCP/IP Protocol Stack Demostration Document number:R01AN0169EU0100 Ver 1.01 NOTEs: * The demostration directory structure is explained in the application note. * This application note supports RX62N and the ...

    2014年7月23日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (29件)

ナレッジベース

  1. RAファミリ: Ethernet MAC間の直接通信の実装

    ... 接続のままとすることができます。  MAC間(MAC-to-MAC)通信の実装ソフトウェア設計上の留意点 Ethernet のソフトウェアドライバ ...

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。