メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

  • 従来よりRenesas Synergyには専用のe2 studioをリリースしてまいりましたが、SSP 2.0.0以降のバージョンをご利用される場合には、SSPダウンロードページよりe2 studioとSSPをセットとしたPlatform installerをダウンロードしてご使用ください。
  • SSP 2.0.0以降のバージョンのSSPを用いたプロジェクトの作成には、この旧バージョンのe2 studioを利用しないことを強く推奨します。これらの組み合わせは未検証、サポート対象外です。
  • サポートまたはSSP、Renesas Synergy専用e2 studioの古いバージョンをお求めの場合は、Renesas Knowledge Baseよりチケットでお問合せください。

ターゲットデバイス

サポートコミュニティ

  1. e2studio用のサンプルをEWSYNにインポートする方法はありますか?

    Synergy用のサンプルプログラムは、ほとんどがe2studio用です。 これをEWSYNに持っていく方法をご存知の方はおみえではないでし ...

    2017年10月30日
  2. Renesas Synergy™︎ お役立ちミニ情報について

    Renesas Synergyの開発時に気をつけていただきたいことや役立つ情報をまとめた 「Renesas Synergy™ お役立ちミニ情報」を紹介させていた ...

    2017年5月22日
  3. 「オプション設定メモリ」のような固定アドレスにデータを配置する方法は?

    こんにちは、hitoです。 GCCに不慣れで、具体的な記述方法が分からず、困っております。 どなたかお教え頂けると助かります ...

    2018年9月5日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (6件)

ナレッジベース

  1. 統合開発環境e² studioと統合開発環境CS+の違い

    ... デバイスファミリ]e² studioCS+ (CS+ for CC) CS+ (CS+ for CA,CX) RX, RL78, RH850,RA, RZ, RE,Renesas Synergy™,RISC-V MCU RX, RL78, RH850 RL78, 78K, V850 [対応コンパイラ]e² studioCS+ (CS+ for CC ...

    2024年7月23日
  2. Renesas Synergy™: IAR EW for Synergy のプロジェクトをe2 studioで使用する手順

    ... ダなど)をコピーし、e2 studioのプロジェクトにペーストします。e2 studioのプロジェクトのリンカスクリプトを、IAR EW for Synergyのプ ...

    2021年5月12日
  3. 一台のPCには複数のバージョンの統合開発環境(e2 studioやIAR EW for Synergy)をインストールできますか?

    ... インストーラでは、「この製品の新しいコピーをインストールする」を選択してください。 適用製品Renesas Synergy™ ソフトウェア

    2019年2月22日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (38件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。