概要
説明
多様な開発形態に応じて選択可能なライセンスを提供
開発スタイルにあわせて最適なコンパイラライセンスをお選びいただけます。
コンパイラライセンスご購入前に、一定期間製品の機能や性能を評価するために無償でご利用いただけます。
無償評価版の詳細はこちら
Learn More
FAQ
| 内容 |
|---|
| フローティング・ライセンス使用時にインストールが必要なソフトウェア |
| annualライセンス有効期間の確認方法 |
| 購入したライセンスを評価版へ適用したい |
ターゲットデバイス
ビデオ&トレーニング
このチュートリアルではルネサスコンパイラのフローティングライセンスの使用方法を説明し、複数の環境でライセンスをスムーズに共有できるようサポートします。ライセンス使用数を最適化し、開発ワークフローを効率化したいチーム向けです。
ニュース&ブログ
ブログ 2022年8月5日 |
詳細情報
コンパイラライセンス一覧
| 属性 | ライセンス | 説明 |
|---|---|---|
| Step1 PC使用形態 | ノードロック・ライセンス |
|
| フローティング・ライセンス |
| |
| Step2 機能 (エディション) | professional版 |
|
| standard版 |
| |
| Step3 利用期間 | annualライセンス |
|
| permanentライセンス |
| |
| アップグレード | アップグレード(エディション)ライセンス |
|
| アップグレード(バージョン)ライセンス |
|
ノードロック・ライセンス / フローティング・ライセンス
ノードロック・ライセンス
- 1ライセンスにつき固定した1台のPCで使用するライセンスです。
フローティング・ライセンス
- ソフトウェアのライセンスをサーバで管理し、ネットワークに接続されたどのコンピュータでもライセンス数の範囲内でソフトウェアを利用可能です。
- ネットワーク上のサーバに接続された状態で使用できます。ライセンス購入前でも接続の確認が可能です。確認方法は以下のFAQをご参照ください。FAQ 3000196: フローティング・ライセンスの購入前の接続確認
- ネットワーク環境から切断された状態でライセンスを利用するために、一定期間(最大99日で1日単位)ライセンスを占有する仕組みを用意しています。事前にクライアントが指定した占有期間の終了後は、占有したライセンスは無効になります。
- クライアントはビルドの開始時に自動的にライセンスを取得し、30分間保持します。30分経過後に、ビルドが完了していない場合は再度ライセンスを30分間保持します。これをビルドが終了するまで繰り返します。
professional版 / standard版
professional版
standard版に加えて、お客様のプログラムの品質向上と開発期間の短縮に貢献する付加機能を提供します。各機能と対応コンパイラは以下のとおりです。機能の詳細は、ルネサス製コンパイラ professional 版コンパイラ編 (PDF | English, 日本語)をご参照ください。表内から各機能のご案内(ツールニュース)も参照できます。
standard版
ANSI規格に準拠したC言語仕様をサポートします。強力な最適化機能と組み込みプログラム記述に必要な基本機能を提供します。
professional版の付加機能
| professional版の機能 | 紹介資料 | CC-RL | CC-RX | CC-RH |
|---|---|---|---|---|
| MISRA-C:2004/2012ルール(Note)によるソースチェック機能 | description | lens | lens | lens |
| スタック破壊検出機能 | description | lens | lens | lens |
| 動的メモリ管理関数のセーフティ向上機能 | description | lens | lens | lens |
| 不正な間接関数呼び出し検出機能 | description | lens | lens | lens |
| 半精度浮動小数点 | description | — | — | lens |
| 制御レジスタ更新時の同期化機能 | description | — | — | lens |
lens 対応 | — 対応予定なし
Note
- [MISRA C について]
- MISRA Cとは、自動車業界が中心になって組織されたソフトウエアの信頼性に関する非営利団体 MISRA(Motor Industry Software Reliability Association) が作成した自動車用ソフトウエア向けのC言語の利用ガイドラインのことです。 このガイドラインには、C言語の記述に関して100種類以上のルールが定められています。 これらのルールをMISRA Cルールと呼びます。
- "MISRA" and the triangle logo are registered trademarks of HORIBA MIRA Ltd, held on behalf of the MISRA Consortium.
annualライセンス / permanentライセンス
annualライセンス
- 使用期間を1年としたライセンスです。有効期間は、当社ホームページに、コンパイラ製品に同梱されているライセンス取得コードを初回登録した時点から1年間です。
- ライセンス・キーは当社ホームページにライセンス取得コードを登録 (Note1) することにより取得できます。
- permanentライセンスに比べて低価格です。
- 開発メンバーの増減にフレキシブルに対応可能です。
permanentライセンス
- 使用期限のないライセンスです。
- ライセンス・キーはコンパイラ製品に同梱されています。
Note
- コンパイラ製品を使用する際に必要となるライセンス・キーを取得するには、My Renesasにログインし、メニューの「サブスクリプション・ライセンスキー取得」から、コンパイラ製品に同梱されているライセンス取得コードを登録してください。また、2017年7月より「サブスクリプション・ライセンスキー取得」画面からのツールユーザ登録も可能です。
アップグレード(エディション)ライセンス
standard版ノードロック・ライセンスを保有している場合に、アップグレード(エディション)ライセンスを追加で登録することで、standard版からprofessional版へアップグレードできます。
ただし、フローティング・ライセンスやannualライセンスには対応していません。ノードロック・ライセンスのみの対応です。
アップグレード(バージョン)ライセンス
コンパイラライセンスはバージョンごとに異なります。例えば、V1.**.**とV2.**.**はバージョンが異なりますので別ライセンスになります。
旧バージョンのライセンスを保有している場合に、アップグレード(バージョン)ライセンスを追加で登録することで、新バージョンのコンパイラを安価に使用することができます。
旧バージョンと新バージョンの両方のコンパイラを使用することができます。
annualライセンスには対応していません。
対象製品(対応コンパイラ、提供開始バージョン)
オーダ情報については、各コンパイラページを参照ください。
| 対応マイコン | 製品名 | コンパイラライセンス提供開始バージョン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| professional版 / standard版 | annualライセンス | フローティング・ライセンス | アップグレード(エディション)ライセンス | アップグレード(バージョン)ライセンス | ||
| RL78 | RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL] | V1.01.00 | V1.01.00 | V1.01.00 | V1.01.00 | — |
| RX | RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX] | V2.04.00 | V2.03.00 | V2.03.00 | V2.04.00 | V3.00.00 |
| RH850 | RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RH] | V1.03.00 | V1.02.00 | V1.02.00 | V1.03.00 | V2.00.00 |
無償評価版
コンパイラライセンスご購入前に、コンパイラ製品の機能や性能を評価するために無償でご利用いただけます。
- 試用期間中、standard版(組み込みに必要な基本機能)を制限なくお使いいただけるほか professional版(開発効率を向上する付加機能)もご利用いただけます。
- 試用期間とは、初めて評価版をインストールした後、最初にビルドした日から60日間です。
試用期間内と経過後の違い
| コンパイラ | 項目 | 評価版 (試用期間内) | 評価版 (試用期間経過後) | 各種ライセンスご購入後 |
|---|---|---|---|---|
| CC-RX CC-RH | 商用利用 | — | — | lens |
| standard版 (基本機能) | lens | リンクサイズ制限 Note1 | lens | |
| professional版(付加機能) | lens | — | lens Note3 | |
| 技術サポート | — | — | lens | |
| CC-RL | 商用利用 | lens Note2 | lens | lens |
| standard版 (基本機能) | lens | V1.11.00以前: リンクサイズ制限 Note1 V1.12.00以降: 最適化制限 | lens | |
| professional版(付加機能) | lens | — | lens Note3 | |
| 技術サポート | — | — | lens |
lens 利用可能 | — 利用不可
Note:
- 試用期間経過後にリンクサイズまたは 最適化の制限があります。
- リンクサイズ制限
CC-RL (V1.11.00以前) : 64kB以内、CC-RX : 128kB以内、CC-RH : 256kB以内 - 最適化制限
CC-RL(V1.12.00以降):-Onothing(デバッグ重視)、または -Olite(一部の最適化のみ適用) のみ選択可能
- リンクサイズ制限
- CC-RLはライセンスの有無にかかわらず商用利用可能ですが、試用期間内のみ利用可能な機能を商用利用することはできません。
リンクサイズ/最適化制限を超えての商用利用また professional版を商用利用する場合は、各種ライセンスをご購入ください。 - professional版をご利用の場合は、professional版をご購入ください。
使用許諾契約書
最新版
CC-RX V3.06.00以降、CC-RL V1.13.00以降、CC-RH V2.06.00以降
| ライセンス | 使用許諾契約書 | |
|---|---|---|
| ノードロック・ライセンス | annual | ソフトウェア使用許諾契約書 LLWEB-20179380 |
| permanent | ||
| フローティング・ライセンス | annual | |
| permanent |
旧版
CC-RX V3.05.00以前、CC-RL V1.12.01以前、CC-RH V2.05.00以前
| ライセンス | 使用許諾契約書 | |
|---|---|---|
| ノードロック・ライセンス | annual | 使用許諾契約書 *IDF-16-015634 |
| permanent | 使用許諾契約書 *IDF-15-015426-02 | |
| フローティング・ライセンス | annual | 使用許諾契約書 *IDF-16-015636 |
| permanent | 使用許諾契約書 *IDF-15-005413-01 |
サポート
サポートコミュニティ
- ICE接続/未接続時の動作の違いについて
... を少なく(20KB程度の定数を2個)すると正しく動作します。 コンパイラライセンスの問題かと思いましたが、ライセンス ...
2017年8月28日 - ICE接続/未接続時の動作の違いについて
... を少なく(20KB程度の定数を2個)すると正しく動作します。 コンパイラライセンスの問題かと思いましたが、ライセンス ...
2017年8月28日 - ICE接続/未接続時の動作の違いについて
... を少なく(20KB程度の定数を2個)すると正しく動作します。 コンパイラライセンスの問題かと思いましたが、ライセンス ...
2017年8月28日
ナレッジベース
- CS+で購入済のRXファミリ用 C/C++コンパイラライセンスをe² studioで使用したい
... パイラのバージョンがV2.00.01であれば、V2.xx.xxのRX C/C++コンパイラはライセンスが利用できますが、V3.xx 以降はご ...
2021年11月9日 - Standard版へのprofessional版アップグレード(バージョン)ライセンスの適用
... ライセンスが必要です。ライセンスの組み合わせは、コンパイラライセンスページのアップグレード(バージョン)ライ ...
2021年8月18日 - permanentライセンスとは
使用期限のないライセンスです。当社のWebのコンパイラライセンスのページにも説明していますので、ご参照くださ ...
2021年11月29日