メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The QCIOT-MOTIONPOCZ board is an analog motion sensor that can detect motion from up to two meters away by using a passive infrared (PIR) sensor.

The sensor is connected to a bandpass filter using the SLG88103 operational amplifier to condition and filter the signal. The amplified condition signal is connected to the analog pin of the MCU to determine the strength and distance of motion. The signal also connects to nanopower comparators that form a window comparison to be used to wake up an MCU or system at motion detection.

The solution can be powered by either connecting an MCU board or with an external connection. The external regulator supports powering the MCU and other connecting solutions. This solution supports the QuickConnect IoT (QCIOT) ecosystem. Other solutions can be daisy chained.

特長

  • Operating voltage: 5V to 16V
  • Sensor current: ~13µA
  • Operational current: ~19µA
  • Always on autonomous operation

使用製品

SLG59M1639V
5.5V、45mΩ、2A 逆電流防止機能付きデュアルチャネル・ロードスイッチ
ISL28915
Nano Power, Push/Pull Output Comparator

サンプル&ご購入

QCIOT-MOTIONPOCZ Motion Sensor Board - Top

Motion Sensor QuickConnect IoT Module Board

QCIOT-MOTIONPOCZ アクティブ

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

トレイルカメラ デモキット

トレイルカメラのデモでは、RZ/V2L SoCのDRP-AI (Dynamically Reconfigurable Processor for AI)サブシステムの機能と、高速起動のLinux(<1.6s)の実装を紹介します。 RZ/V2Lの主要なサブシステムをすべて使用した複合システムです。 オンチップのArm® Cortex-M33®(CM33)MCUは、Linuxが起動する前でも画像をキャプチャし、DRP-AIニューラルプロセッシングユニット(NPU)を使用して画像を処理して、複雑なシーン内のオブジェクトを迅速に識別します。... 続きを読む

推奨ドキュメント:

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。