メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISLUSBEVAL1Z USB to PMBus adapter (often referred to as a "dongle") is used to connect a demonstration board with a PMBus interface to a PC. The USB to PMBus adapter is powered from the USB output of the host PC. The USB interface utilizes the USB Mini format, and the output uses a standard 2-row, 6-pin header on 0.100-inch centers. The PMBus command set is accessed by using the PowerNavigator™ evaluation software from a PC running Microsoft Windows.

The ISLUSBEVAL1Z is the replacement part for ZLUSBEVAL3Z, which is now end of life (EOL).

特長

  • Connect the USB Mini between the host computer and the USB to PMBus adapter.
  • Connect the USB to PMBus adapter to the demonstration board to test or evaluate.
  • Apply input power (labeled VIN) to the demonstration board.
  • Using the host PC's internet browser, navigate to the PowerNavigator™ software page.
  • Follow the download instructions.
  • Once the PowerNavigator software is installed, double-click on the PowerNavigator icon and follow the software's instructions.

使用製品

サンプル&ご購入

ISLUSBEVAL1Z USB to PMBus Adapter and Cable

ISLUSBEVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。