公開日:2021年11月19日
株式会社A.L.I.Technologiesが開発した「空間を駆けるバイク」XTURISMO Limited Editionに、当社の製品が採用されました。2021年10月26日に富士スピードウェイで行われた有人走行のパフォーマンスは報道陣に公開され、各種メディアにて取り上げられました。
画像

この実用型ホバーバイクにはタイアが装着されておらず、ガソリンエンジンと電動モーターのハイブリッドでプロペラを回し、ドローンのように浮き上がって走行する仕組みで、災害時の緊急利用や、平時でのエンターテイメントとしての利用が期待されています。9月5日からテレビ朝日系で放送されている「仮面ライダーリバイス」でも、株式会社A.L.I.Technologiesのホバーバイク「XTURISMO Limited Edition」が登場し、注目を集めています。
この「空間を駆けるバイク」には、当社のボディ制御向け車載用MCUである「RH850/F1xシリーズ」と、ハイブリッド車(HEV)や電気自動車(EV)のインバータ制御に適した「RH850/C1xシリーズ」が採用されました。このように、当社の製品・ソリューションは、未来のモビリティの可能性の拡張に貢献してまいります。
製品の概要は下記の通りです。
製品名:XTURISMO Limited Edition
標準価格:7770万円(税込)
外径寸法:3.7m(L) x 2.4m(W) x 1.5m(H)
発売受付開始日:2021年10月26日(火)
出荷台数:200台(限定)
なお、ルネサスの自動車向けリューションに関する詳細は、こちらからご覧いただけます。