Read how Renesas uses Edge AI to detect BLDC motor startup anomalies via sensorless control and enhance reliability.
AizipとRenesasが共同開発した、エッジデバイスやIoT向け顔認識ソリューションをご紹介します。 クラウド接続なしで完全にデバイス上で実行され、最小限のMCUメモリで最大100人のユーザーをサポートします。
プログラマブルクロックライブベンチ測定ツールは、ルネサスのフラッグシップタイミング製品を簡単かつ迅速に評価します。
RA2L2は超低消費電力、コストパフォーマンスに優れたエントリーレベルUSB MCUです。USB-C インターフェースモジュールと豊富なシリアルインターフェイスを搭載しており、低電力アプリケーションに最適なソリューションを提供します。
ルネサスのRAファミリにおける新しいローエンドモータ制御ASSP MCUは、1モータ制御に最適化された機能群よりシングルチップで多彩な制御を実現し、お客様の次世代プロジェクトの高性能×小型化の開発ニーズにお応えします。
ルネサスは2024年度統合報告書を発行し、環境への取り組みと持続可能な成長戦略の強化に向けたいくつかのマイルストーンを紹介しました。
ルネサスのReality AI™ Utilities Solution Toolkitを使用して、エッジ側でエンドツーエンドの組み込みAI/MLモデルの開発をスピーディーに実現する方法をご覧ください。
市場では、電力供給の高効率、高密度、高信頼性が求められており、半導体のイノベーションを促しています。 ルネサスのGaN技術が、高性能システムの要件を満たすのに最適な理由をご紹介します。
ルネサス初のAIアクセラレータ搭載RA8P1 MCUが、どのようにして優れたAI性能と電力効率を実現しているのかをご紹介します。さらに、開発をスムーズに進めるためのRUHMIフレームワークもあわせてご紹介します。
AIや機械学習を搭載したロボットは、様々な場所で活躍し、みなさんの所へ商品を配達しています。 ルネサスはAIソリューションを搭載したデリバリーロボットのプロトタイプを作成しました。納期を守るだけでなく、自律しており、更にメンテナンスもしやすいプロトタイプです。