メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

車載ヘッドアップディスプレイ(HUD)システムの安全性向上

画像
Jonpaul S. Jandu
Jonpaul Jandu
プロダクトマーケティングディレクタ
公開日:2026年9月29日

ヘッドアップディスプレイ(HUD)システムは、ナビゲーション情報、警告情報、車両データをドライバーの視線上に表示することで、フロントガラスを高度な情報表示レイヤーへと変えています。 こうしたシステムの進化と技術の向上に伴い、拡張現実(AR)HUDは単なる情報表示を超え、リアルタイムの案内情報や安全支援情報を前方の道路環境と視覚的に結び付けて表示できるようになっています。

AR-HUDを搭載した車両では、フロントガラスの広い範囲にグラフィックスが投影されます。境界ボックスや方向指示矢印に加え、車速やナビゲーション案内などの表示コンテンツが、車両前方の道路や対象物に重ねて表示されているように見えることで、直感的な情報提供を実現します。

このような情報をドライバーの前方視界に表示することで、目的地までの案内や車速、ラジオ局などの情報を確認するために道路から視線を外す必要がなくなります。一方で、フロントガラス上に表示されるグラフィックスの範囲が広がるにつれ、安全面での懸念も高まっています。例えば、表示コンテンツがドライバーの注意をそらしたり、道路を明瞭に視認する能力を妨げたりする可能性があります。さらに深刻なケースでは、誤った情報が不適切な場所やタイミングで表示されるおそれもあります。

画像
Image showing an Augmented Reality Head-up Display (AR-HUD) System Example 1.
画像
Image showing an Augmented Reality Head-up Display (AR-HUD) System Example 2.

AR-HUDの表示例

こうした背景から、自動車メーカー各社(OEM)はHUDおよびAR-HUDシステムに対して、より厳格な機能安全要件を求めるようになっています。 実際に、一部の政府機関では、HUDおよびAR-HUDシステムの安全要件を定義する規制の導入を進めています。その一例が、国連欧州経済委員会(UNECE)規則105.2です。 UNECEの規則や新たに策定されつつある各種標準では、ドライバーの視野内に情報をどのように表示するかについて、より厳しい評価が行われています。特に、視認性、ドライバーの注意散漫、安全なARコンテンツ統合への関心が高まっています。

多くのHUDシステムでは、重要な情報が誤って表示されたり、表示されなくなったりする故障を検出・低減し、こうした規制への適合を支援するために、ISO 26262 ASIL Bに準拠した機能安全を採用しています。 対象となる故障には、表示コンテンツのちらつきや点滅、あるいはドライバーの視界を妨げる表示などが含まれます。こうした問題の発生を抑制するため、多くのHUDシステムでは診断・モニタリング機能の導入が進んでいます。

ルネサスは、車載HUDシステムが抱えるこれらの課題に対応するため、HUDディスプレイモジュールに高度な映像診断機能と機能安全をコスト効率よく実装できるビデオディスプレイ/診断IC「RAA278831」を開発しました。

RAA278831は、ISO 26262 ASIL Bに対応したビデオプロセッサであり、システム設計者は映像信号だけでなく、その映像内に表示されるコンテンツも監視できます。 複数の診断エンジンと測定エンジンを活用することで、RAA278831は表示コンテンツの点滅やちらつきを検出できます。また、HUDがフロントガラス全体に単色を投影するような、ドライバーの道路視認性を妨げる異常な表示も検出可能です。

問題を検出すると、グラフィックスプロセッサへアラートを送信できるほか、RAA278831自体が是正処置を実行することも可能です。 さらに、内蔵のオンスクリーンディスプレイ(OSD)機能により、入力映像ソースが失われた場合や表示コンテンツが破損した場合、あるいはドライバーの注意をそらす状態が発生した場合でも、警告メッセージや重要な車両情報を表示できます。

HUDが運転体験においてますます重要な役割を担う中、その進化を支える基盤として機能安全の重要性も高まっています。 表示パイプラインにインテリジェントな監視機能を組み込むことで、高度化する視覚体験を実現しながらも、ドライバーが前方の道路状況を適切に認識し、判断し、対応する能力を損なわない設計が可能になります。

さらに、この診断機能レイヤーをHUD投影モジュール自体に追加することで、自動車メーカーは車両ソフトウェアスタックの大幅な複雑化やコスト増加を招くことなく、HUDシステム全体の安全性と信頼性を大きく向上させることができます。

詳細については、「RAA278831 - 車載HUDシステム向けASIL B対応映像診断IC」をご覧ください。