メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

統合開発プラットフォームRenesas 365で利用できる「Xplore開発者向けハブ」の提供を開始し、アプリケーション開発を加速

2026年11月10日
  • 12米ドルから入手できるRAマイコンボードと、アナログやコネクティビティの拡張モジュールの提供により、単一のエンドツーエンド・クラウド開発環境でアプリケーション開発を迅速化
  • ルネサスとパートナー各社から、アプリケーションのユースケースに基づく100種類を超えるソフトウェア群を、利用ガイドとともに提供し、開発を支援

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)は、デジタライゼーション戦略の重要なマイルストーンとして、電子機器開発を簡素化する統合開発プラットフォームRenesas 365において、新たに「Xplore開発者向けハブ(以下Xplore:エクスプローラー)」の提供を開始しました。Xploreでは、12米ドルから購入できる低価格なRAマイコン開発ボードに加え、ルネサスおよびパートナー各社が提供する拡張モジュール、アプリケーションソフトウェア、開発ツールをRenesas 365上で直接利用できます。ガイド付きチュートリアルやハンズオンラボも提供し、低コストで迅速にプロトタイプを構築できます。

 Xploreは、プロジェクト初期のアイデア検討段階や、短い期間でコスト重視の開発が求められるケースに有用です。ハードウェア、ソフトウェア、ツールを一つにまとめ、Renesas 365の機能を実際の開発に活用することで、作業を効率化します。具体的には、マイコンボードに拡張モジュールを組み合わせ、ソフトウェアビルディングブロックやツールを使ってアプリケーションを構築し、設計を同じ環境内で評価できます。

 Renesas 365, Powered by Altiumは、ソリューション探索からシステム開発、ライフサイクル管理までを一つの環境で実現する、オープンでインテリジェントな電子機器開発プラットフォームです。WebブラウザでRenesas 365にアクセスすれば、Xploreを利用できます。

 ルネサスの執行役員 兼 エンベデッドプロセッシング担当ジェネラルマネージャーのGaurang Shahは次のように述べています。「組み込みシステム開発における大きな課題の一つは、システムの検討から実装までをいかにスムーズにつなぐかです。Xploreは、Renesas 365のビジョンを具現化したものです。ハードウェアやアプリケーション指向のソフトウェアビルディングブロック、ドキュメント、開発ツールが、一つの統合プラットフォーム上でインテリジェントに連携します。これにより、エンジニアはこれまで数週間を要していた、アイデアをプロトタイプに仕上げるまでの工程を数時間で進められるようになります。」

アプリケーション向けソフトウェアビルディングブロック

 ソフトウェアビルディングブロックは、実際の組み込みユースケースを基にしたアプリケーション向けソフトウェアモジュールで、ルネサスのハードウェアや周辺機能に合わせて最適化されています。これらのブロックには、一般的なアプリケーションやサブシステムの要件に沿った検証済みの機能があらかじめ用意されています。そのため、開発者は低レベルのデバイスソフトウェアから開発を始めたり、新しいツール、SDK、フレームワークの使い方を一から習得したりする必要がありません。ルネサスの技術をすぐに使えるアプリケーション向けソフトウェア群としてパッケージ化することで、開発の立ち上げを迅速化し、ソフトウェアの手戻りを抑えながら開発を加速します。これにより、開発基盤の習得に費やす時間を削減し、製品の差異化につながるアプリケーション機能の開発に注力できます。

 Xploreでは、Renesas 365に組み込まれた100種類超のソフトウェアビルディングブロックを利用できます。これらは、アプリケーションの設計・開発を行う同じ環境で簡単に検索し、そのまま組み込めます。各ソフトウェアは複数の製品やアプリケーションで使えるよう検証済みのため、再利用も可能です。例えば、NFCやBluetooth Low Energyの接続機能向けに作成したコードは、アセットトラッキング機器やスマートロック、家電など、さまざまな製品に展開できます。こうした再利用により、開発の手戻りを大幅に抑え、製品をより早く市場に投入できます。

ソリューション探索とアプリケーション起点の開発

 Xploreは、Renesas 365上に構築された初の実践的なプロトタイピング環境です。低価格のRAマイコンボードを通じて、幅広い開発者がRenesas 365を利用できるようにします。エンジニアは個々の部品や機能を一つずつ探すのではなく、実際のユースケースやアプリケーションを起点にソリューションを検討できます。例えば、RAマイコンボードを選び、アナログやコネクティビティの拡張モジュールを追加して、そのまま同じ設計環境内でアイデアを検証可能です。また、スマートホーム、産業、民生、IoTシステムなどの具体的な用途に沿って、デモ、チュートリアル、ハンズオンラボを用意しています。これらを通じて、評価から動作するプロトタイプの作成までをスムーズに進められます。

Renesas 365による組み込みシステムの協調開発環境

 XploreはRenesas 365上で動作し、同プラットフォームにあらかじめ統合されています。開発者はクラウド接続型のワークスペースで直接作業を進めながら、組織内の関係者ともリアルタイムに連携できます。このワークスペースでは、開発ボード、ソフトウェアリソース、統合開発環境(IDE)、設計ワークフローを一つの環境で利用可能です。インストールは不要で、チーム間で進捗を共有できます。こうした連携環境により、各チームが互いの成果を活用しながら、開発を加速できます。

 なお、ルネサスは、ドイツのミュンヘンで11月10~13日に開催されるelectronica 2026のルネサスブース(ホールC5/スタンド479)で、Renesas 365上でのXploreのライブデモを実施します。

 Xploreは、RAマイコン向けに提供を開始しました。Renesas 365では今後、対応するマイコンやMPU、拡張モジュールを順次追加するとともに、AI支援型の開発ワークフローも導入する予定です。詳しくは、www.renesas.com/design-resources/xploreをご覧ください。

以 上

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。