メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサス、Irida Labs社の買収を完了

ビジョンAIのソフトウェア機能を強化し、システムレベルのビジョンソリューション提供を加速, basic_html

2026年5月7日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(本社:東京都江東区、代表執行役社長兼CEO:柴田 英利、以下ルネサス)は、AIを活用した視覚認識システム向け組み込みソフトウェアを専門とするIrida Labs(本社:ギリシャ・パトラ、CEO: Vassilis Tsagaris、以下Irida Labs社、読み:イリダ・ラブス)の買収を、ルネサスの子会社を通じて本日完了したことをお知らせします。本買収は、ルネサスのエッジAI向け組み込みプロセッサにおける提供価値を強化し、ルネサスが成長のベクトルとして位置付けるSecular Growth分野への取り組みを一層加速させるものです。本件買収により、ルネサスはフィジカルAIとソフトウェアを統合したシステムレベルのソリューション提供が可能となり、産業、ロボティクス、スマートシティ、IoT、農業、ヘルスケア分野におけるカメラやマシンビジョン用途への展開を加速します。さらに、ルネサスのデジタライゼーション戦略の一環として、Irida Labs社のソフトウェアおよび開発ツールは、電子機器開発をデバイスの調査・選定からライフサイクルマネジメントまで単一の統合クラウド環境で実現するプラットフォーム「Renesas 365」に順次統合していきます。

 エッジで動作するインテリジェントシステムへの需要が各業界で拡大する中、開発者は、AIシステム開発に伴う複雑さへの対応が求められています。具体的には、低消費電力の組み込みプロセッサとソフトウェアの統合、AIモデルの学習および実装、さらにデータ伝送に伴う遅延やセキュリティリスクへの対応といった課題があります。ビジョンAIソフトウェアは、産業用検査やロボティクスの制御、車内センシング、交通・インフラ監視、スマートリテール映像分析、セーフティ・セキュリティシステムなどにおいて、カメラや各種センサから得られる視覚データを解釈・処理するうえで、重要な役割を担います。

 Irida Labs社の技術がルネサスの製品ポートフォリオに加わることで、こうした課題への対応が可能となります。ルネサスのAI対応のRAマイコンおよびRZマイクロプロセッサと、Irida Labs社の包括的な開発ツール群および軽量なビジョンAIソフトウェアを一緒に提供することで、高性能かつ電力効率に優れ、速やかに導入可能なエッジAIソリューションを実現します。こうした強みの融合により、ルネサスは、ビジョンAIにおけるシステムレベルの統合ソリューション提供の取り組みを加速します。

 ルネサスのヴァイスプレジデント兼エンベデッドプロセッシング担当ジェネラルマネージャーのGaurang Shahは、次のように述べています。

 「今回の買収は、エッジにおけるインテリジェントシステムをより容易に設計・実装できるようにするというルネサスの取り組みを前進させるものです。Irida Labs社のビジョンAI開発ツールやソフトウェア、そして高度な専門性を備えたAIエンジニアがルネサスに加わることで、AIによる認識から組み込みプロセッシング、開発ツール、システムインテグレーションまでを一体化したソリューションの提供が可能となります。これにより、開発者の学習負荷を大幅に低減し、高度なAIの専門知識がなくても、エッジAIシステムを迅速に開発・学習・展開できるようになります。」

 Irida Labs社のCEO & Co-FounderのVassilis Tsagarisは、次のように述べています。

 「Irida Labs社がルネサスに加わることは、Irida Labs社のエッジ向けビジョンAIの取り組みにおける重要なマイルストーンとなります。Irida Labs社のエッジ向けビジョンAIの専門性とPerCV.aiソフトウェアを、ルネサスのハードウェアおよびグローバルなエコシステムに統合することで、エッジAI分野において世界中により大きな価値を提供する機会が広がります。Irida Labs社のチームが築き上げてきた成果を誇りに思うとともに、ルネサスと共にその価値をさらに発展させ、共通のビジョンを実現していくことを心から楽しみにしています。」

 ルネサスとIrida Labs社は、以前からパートナーとして協業し、Irida Labs社のPerCV.aiソフトウェアとルネサスのRAおよびRZデバイスを組み合わせたソリューションを共同で開発してきました。これらの技術や知見を社内に取り込むことで、ルネサスは、より高いレベルで統合されたソリューションを迅速に提供できるようになります。ルネサスはまた、Irida Labs社のソフトウェアおよび開発ツールを、新たに提供を開始したクラウドベースの開発プラットフォームRenesas 365に統合していく計画です。2026年3月の一般提供開始時点において、Renesas 365はルネサスのRAマイコン、ソフトウェアおよび開発ツール群を統合しており、今後、段階的に機能を拡充していく予定です。Irida Labs社のソフトウェアとツールが加わることで、ビジョンAIおよびディープラーニング用途において、構想から展開まで一貫したエンドツーエンドの開発環境をお客様に提供します。

 Renesas 365の詳細は、以下をご覧ください:www.renesas.com/renesas365

以上

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
*将来予測に関する注意事項に関しては、英語版ニュースリリースをお読みください。