メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

GlobalFoundriesとルネサス、米国における半導体製造の加速に向けてパートナーシップを拡大

数十億ドル規模の協業によりサプライチェーンの強靭性を高め、スマートビークルや次世代産業システム向け半導体需要の増加に対応, basic_html

2026年2月17日

 GlobalFoundries(本社:米国ニューヨーク州マルタ、CEO: Tim Breen、上場市場:Nasdaq、以下GF、読み:グローバルファウンドリーズ)とルネサス エレクトロニクス株式会社(本社:東京都江東区、代表執行役社長兼CEO:柴田 英利、以下ルネサス)は本日、数十億ドル規模の製造パートナーシップにより、戦略的協業を拡大すると発表しました。本協業により、ルネサスはGFの差別化された技術プラットフォームを含む幅広い技術を活用できるようになります。今回の合意は、サプライチェーンの安全性と強靭性の確保に向けた両社のコミットメントを示すものであり、経済・国家安全保障の観点から国内の半導体製造基盤の強化を進める米国の方針にも沿うものです。

 自動車のインテリジェント化・電動化や、工場の自動化が進む中、車両や設備に搭載される半導体は、単なる演算処理にとどまらず、先進運転支援システム(ADAS)向けレーダー、電気自動車のバッテリー管理システム、産業用IoTにおける安全なコネクティビティなど、重要な役割を担っています。これらの用途において、信頼性の高い半導体供給は不可欠です。米国、欧州、アジアに広がるGFのグローバルな製造拠点は、柔軟かつ確実な供給を通じてこうした課題に対応しています。

 本パートナーシップの下、ルネサスは、SoC、パワーデバイス、マイコン(MCU)を支える技術として、FDX™(FD-SOI)技術、BCD技術、不揮発性メモリ機能を備えた高機能CMOS技術など、GFの幅広い技術ポートフォリオが利用できるようになります。本パートナーシップに基づくテープアウト(半導体チップ製造に向けた最終設計が完了すること)は、2026年半ばから開始される予定です。

 本パートナーシップでは、米国での製造から開始し、その後ドイツやシンガポールを含むGFのグローバルな製造拠点、さらには中国におけるGFの製造パートナーシップを通じてルネサス製品の製造を進めることで、高度化するシステム・製品を開発する顧客の需要や要件に対応します。さらに、製造の強靭性向上と将来の生産能力拡大を目的として、GFの一部プロセス技術をルネサスの国内自社工場へ移植することも検討していきます。

 GFのCEOであるTim Breenは、次のように述べています。

 「本パートナーシップは、これまでの両社の関係をさらに強化し、GFが重要な半導体技術における信頼できるパートナーであることを示すものです。自動車業界は急速に変化しており、半導体は今や、先進運転支援、バッテリー管理、安全なコネクティビティといったイノベーションの基盤となっています。これらのシステムでは、過酷な環境下でも高い性能と効率を発揮することが求められます。GFの差別化されたプラットフォームは、そうしたニーズに応えるために設計されています。私たちは、最も重要な価値である安定供給と、次世代の車両を支える技術の提供に注力しています。」

 本取り組みは、重要な半導体技術の国内回帰(オンショアリング)を進め、米国における半導体製造のリーダーシップを強化する包括的な施策の一環です。同時に、ルネサスおよびその顧客に対し、安全で各地域に根ざした生産体制を提供します。今回の協業拡大により、GFは世界の自動車向けMCUメーカー上位3社向けの半導体を製造することになります。

 ルネサスの代表執行役社長兼CEOの柴田 英利は、次のように述べています。

 「GFの幅広い技術が利用可能となることで、顧客が求める柔軟で確実な供給体制を確保できます。本パートナーシップの拡大により、ルネサス製品の高い品質と信頼性を維持しながら、安定的かつ長期的な供給を実現します。電動化やコネクティビティの進展に加え、AIアプリケーションの拡大に伴い求められるコンピューティング性能が急速に高度化する中、GFとの連携強化は、こうしたニーズに応える先進的なソリューションを提供していくために極めて重要です。」

 本パートナーシップは、自動車業界がソフトウェア定義車両(SDV)、電動化、高度な安全システムへと急速に移行していることを背景に発表されたものであり、これらはいずれも安全で強靭な半導体サプライチェーンを必要としています。

GlobalFoundriesについて

 GlobalFoundries(GF)は、人々の生活、仕事、そして社会のつながりを支える重要な半導体を製造する世界有数の半導体メーカーです。自動車、スマートモバイル機器、IoT、通信インフラなどの高成長市場向けに、省電力かつ高性能な製品を提供するため、顧客と連携しながらイノベーションを推進しています。米国、欧州、アジアに広がるグローバルな製造拠点を通じ、GFは世界中の顧客にとって信頼できるパートナーであり続けています。セキュリティ、長期的な信頼性、サステナビリティを重視し、グローバルチームが日々価値を提供しています。詳細は、www.gf.com をご覧ください。

ルネサス エレクトロニクスについて

 ルネサスは、世界トップクラスのマイコンサプライヤとして、組み込みプロセッサを中心に、アナログ&パワー、コネクティビティなどの各種半導体を、自動車、産業、インフラ、IoT分野に提供しています。また、私たちの製品を最適に組み合わせたウィニング・コンビネーション・ソリューションを提案することにより、早期開発にも貢献しています。あらゆるモノとモノをつなぎ、エンドポイントのインテリジェント化を推進するなど、ルネサスは人々の暮らしを楽(ラク)にする技術で、持続可能な未来をつくることを目指してまいります。詳細は、www.renesas.comをご覧ください。SNSのフォローはこちらからLinkedIn, Facebook, X, YouTube。

###

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
*将来予測に関する注意事項に関しては、英語版ニュースリリースをお読みください。