メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

Suuntoの未来への飛躍:ルネサスとのサクセスストーリー

フィンランドのヴァンターに拠点を置く Suunto は、モーション計測テクノロジーのリーダーとして伝統を築いてきました。 何十年にもわたって、彼らの製品は世界中の冒険家やアスリートから信頼され、その精度、信頼性、革新的なデザインで称えられてきました。 最高峰の山頂から深海まで、Suuntoの機器は、ユーザーが新たなマイルストーンに到達し、課題を克服するのをサポートしてきました。

イノベーションの必要性を受け入れる

テクノロジーの進歩に伴い、SuuntoはWi-Fi機能を導入することでスマートウォッチを強化するユニークな機会を見出しました。 これにより、ユーザーはオフラインマップのダウンロードやファームウェアの更新をデバイスから直接実行するなどのタスクを完了できます。 しかし、この機能を追加するには課題がありました:既存のWi-Fiソリューションは大きく、消費電力が大きすぎたため、Suuntoの顧客が重視する洗練されたデザインと長いバッテリー寿命が損なわれる恐れがありました。

この問題に対処するために、Suuntoは最先端のソリューションを検討し、ルネサスの DA16200 IoT Wi-Fi SoC を選択しました。 このチップは、その小型サイズ、優れた安定性、低消費電力で際立っており、パフォーマンスを損なうことなくWi-Fiをコンパクトなスマートウォッチに統合するために不可欠な品質を備えています。

ルネサスのアプリケーションエンジニアが提供する技術的な専門知識は、非常に貴重であることが証明されました。 Suuntoとの緊密な協力関係により、DA16200のスムーズな統合が実現し、同社は技術的な障害を克服し、意欲的な目標を達成することができました。

結果を出す

このソリューションの影響はすぐに現れました。 この課題が解決されたため、Suuntoは予定より1か月早く設計フェーズを完了し、新しいスマートウォッチを予想よりも早く市場に投入することができました。

アップデートされたウオッチの強化された機能は、お客様から圧倒的に好評を博しました。 この新機能に加え、Suuntoが誇る信頼性も相まって、収益は10%も大幅に増加し、この分野のイノベーターとしてのSuuntoの評判が再確認されました。

SuuntoのR&Dチームは、この成功を振り返り、「DA16200のコンパクトなデザインと低消費電力は、私たちのビジョンを達成するために不可欠でした。 ルネサスの技術サポートにより、品質と革新に対する当社のコミットメントに沿った製品を提供することができました。」

進歩の物語

SuuntoのDA16200 IoT Wi-Fi SoCの成功事例は、革新的なワイヤレステクノロジーが製品設計をどのように変革するかを示す代表的な例です。 このDA16200は、コンパクトなサイズ、低消費電力、高い安定性を兼ね備えており、スペースとエネルギー効率が重要なスマートウォッチなどのデバイスに最適です。 DA16200の高度な機能により、Suuntoは特徴的な洗練されたデザインを維持しながらユーザーエクスペリエンスを向上させ、最新のウェアラブルにおけるルネサスのWi-Fiソリューションのパワーを実証しました。