Skip to main content
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

コンフィギュアラブル・ミックスドシグナルIC GreenPAK™ セミナー Go Configure Japan 2022

~開発工数・部品点数の削減に効果的!アナログデジタル回路を簡単にカスタマイズができるデバイスとその開発方法をご紹介~

Image
製品紹介

 

費用 (無料)   対象製品  GreenPAK(SLG4xxx)

開催日時/会場

  • 2022年 12月06日(火) 13:00~17:00
  • 東京コンファレンスセンター・品川
  • 受付終了しました

  お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • アナログデジタル混載のプログラマブルIC GreenPAKに興味がある方、採用をご検討中の方
  • セットのPCB面積の削減の方法を探されている方
  • 新規部品検討の開発工数に課題を感じている方

受講に必要な前提知識

  • 電子回路、論理回路、アナログ回路の基礎知識

内容

本セミナーは、アナログデジタル混載(ミックスドシグナル)IC: GreenPAKの製品の概要、使用例のご紹介、デザイン演習を通して、製品の理解を深めていただくセミナーです。

セットの開発において、新規部品採用にかかる開発工数を課題とされる方、またPCB面積の削減や部品点数の削減に向けての方策を検討されている方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
GreenPAKは直感的なGUIを用い短時間で設計から動作検証までを行うことができる製品です。また超小型PKGにお客様のアナログ・デジタルの機能を作りこむことができるため部品点数の削減に寄与することもできます。

セミナーではGreenPAKの製品概要から開発におけるメリットなどのご紹介をいたします。使用例紹介では、GreenPAKの開発に必須のGUIツールである"Go Configure™ Software Hub"のご紹介とともに、設計事例をご紹介します。また、デザインの演習ではGUIを実際に使った簡単なデザイン課題に挑戦していただくことで、ツールの使用感等を体感していただけます。

製品の概要を把握し、ツールの操作性や機能性を体験ができますので、上記のような課題を抱えられているお客様にぜひ受講していただきたい内容となっています。もちろんGreenPAKに興味があるお客様のご参加も大歓迎です。今回はリアルな会場でのハンズオンセミナーということで、製品について当社担当者に直接質問をしていただくこともできます。ぜひご登録をお待ちしております。
なお、演習環境は会場でご用意しております。お客様PCやツールの事前インストールなどは不要です。

*参加者の方へはプレゼントもご用意しています*

カリキュラム

  1. ルネサス エレクトロニクス会社紹介
  2. GreenPAK の概要及び技術のご紹介
  3. GreenPAK 使用例のご紹介
  4. 【演習】GreenPAK Go Configure™ Software Hubを使用し、デザイン課題に挑戦

 ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)

  • PC(Windows 10)
  • ソフトウェア:Go configure software hub

 ソフトウェアインストール済みのPCを会場でご用意します。

講師説明環境(パソコンはWindows10です)

受講者演習環境と同じ


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2022年 12月06日(火)