実装時の取り扱いについて

光デバイスに関する警告・注意事項 (PDF | English, 日本語)

半田付け作業は個々のデバイスに規定されている条件内で実施願います。半田付け時の一般的注意事項として、リード線間に機械的ストレスの残った状態での半田付け作業や半田付け高温時にリード線間に引っ張り、ねじれ、圧縮などの応力が加わる作業をすると、オープン、ショートの事故の原因となりますので、十分注意願います。

使用フラックスは塩素分の少ないロジン系を推奨いたします。

半田付け作業

半田付け作業は個々のデバイスに規定されている条件内で実施願います。半田付け時の一般的注意事項として、リード線間に機械的ストレスの残った状態での半田付け作業や半田付け高温時にリード線間に引っ張り、ねじれ、圧縮などの応力が加わる作業をすると、オープン、ショートの事故の原因となりますので、十分注意願います。

使用フラックスは塩素分の少ないロジン系を推奨いたします。

洗浄作業

部品をプリント板に半田付け後、フラックス除去のために溶剤を用いて洗浄する場合は、表1-2の推奨条件にて実施願います。

  1. ブラッシングについては、捺印マークが消えたり、モード樹脂面を傷つける恐れがありますので、実施しないでください。
  2. 特に、フロン系および塩素系溶剤は環境破壊・汚染が問題になっており、生産および消費規制が強化されています。
  3. 溶剤ならびに洗浄については、あらかじめ実使用状態で、問題のないことを確認のうえ、実施してください。
  4. 受光素子は、洗浄時ゴミ、汚れが付着しますと、誤動作の原因となりますので付着しないよう十分注意してください。
    • フラックス洗浄のための推奨溶剤:
    • エチルアルコール、メチルアルコール、イソプロピルアルコール、P3コールドクリーナ、パインアルファ ST-100S
    • バイオアクト EC-7 / EC-7R、クリンスルー700シリーズ
  5. 洗浄条件
    • 溶剤浸漬
      • 溶剤温度≦45 ℃、浸漬時間≦3分
    • 超音波洗浄
      • 超音波出力≦15 W/リットル、洗浄時間≦30秒
      • 液温:40 ℃程度の低い温度を保つ
      • 周波数:28 kHz
    • 蒸気洗浄
      • 蒸気温度≦45 ℃、浸漬時間≦3分

一般的な注意事項

光半導体デバイスの保管場所はできるだけ温度(5~30 ℃)および湿度(20~70 %RH)の変化が少ないところで保管してください。保管状態では光半導体デバイスに荷重が掛からないように注意してください。

運搬に際しては、振動、衝撃などは極力避けて、取り扱いには十分注意してください。取り扱い注意事項についての詳細は弊社発行の「」を参照願います。

静電気についての注意事項

光半導体デバイスは静電気破壊に対しては十分な注意が必要です。そのためには、静電気の発生をできるだけ抑えること、デバイスを取り扱う場所の環境をそれに見合ったものにする必要があります。

作業環境としましては、静電気を発生しやすい物質を置かないこと、静電気が発生したとしても100 V以下に抑えることが必要です。また、乾燥期には加湿を行い低湿度状態を避けることが必要です。

作業においては帯電しやすい材質(特に化学繊維やプラスチックは帯電しやすい)はできるだけ避けて、導電性(静電気シールドパック、導電性マット)の物を使用してください。

作業者はアースバンド(1 MΩ抵抗入り)を装着して、作業をすることが必要です。測定や試験の機器類、および作業台、床には導電性マットを敷いてアースをして、静電気に対しての対策が必要です。

その他の注意事項

光半導体デバイスの保管場所はできるだけ温度(5~30 ℃)および湿度(20~70 %RH)の変化が少ないところで保管してください。保管状態では光半導体デバイスに荷重が掛からないように注意してください。

運搬に際しては、振動、衝撃などは極力避けて、取り扱いには十分注意してください。取り扱い注意事項についての詳細は弊社発行の「」を参照願います。

ノイズについての注意事項

フォトカプラの入力-出力間、またはコレクタ-エミッタ間に立ち上がりの急峻な電圧が印加されると、定格内であっても出力側がオン状態になることがありますので、ご確認のうえご使用願います。

ドライパック製品について

After opening the dry pack, solder the products within the valid storage period specified on the label on the dry pack.

吊りピンとリードは接触させないで使用してください。

画像
吊りピンとリードは接触させないで使用してください.

Portion of frame

画像
portion-of-frame

This device should be used without wiring the underside.

廃棄方法について

ガリウムひ素製品の取り扱い注意事項

光半導体デバイス製品には、ガリウムひ素(GaAs)が使用されています。

  • GaAsの粉末や蒸気は危険です。焼却、破壊、切断、粉砕や化学的な分解を行わないでください。
  • 本製品を口に入れないでください。
  • 本製品は、一般産業廃棄物や家庭用ごみから分別し、関係法令に従って廃棄処理を行ってく ださい。

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド、マニュアル
光デバイスに関する警告・注意事項 (cautions-for-opto-electronics-devices-j) English マニュアル PDF 31 KB