画像
Renesas' factory solution for artificial intelligence (AI) enables the development of an AI unit by offering the following features.
実証実験で得た知見をもとに、インテリジェント化に必要な処理ソフトを開発、必要な機能を選択するだけで使用可能
AIの学習にはオープンソースのCaffe、TensorFlowTMを活用
プログラミング不要で、弊社MCUへAIを容易に組み込み可能
ソフトのみならず、リファレンスデザインも提供することで、短期間で容易にAIユニットを開発可能
AIユニットソリューションを、実際の装置に取り付けて異常判定を行っているデモです。
AIユニットは複数の入出力を持っており、複数のセンサを組み合わせたセンシングや、トリガ信号による波形切り取りなど、AIに判定させるためのデータの加工(前処理)を容易にする機能を搭載しています。
AIユニットソリューションは、このような既存の製造機械をインテリジェント化する各種機能を備えたアドオンユニットを開発するためのリファレンスデザインを提供しています。
SCF2017