現代社会においては、全ての情報が、高速且つ安全で、信頼性の高いインフラを通じて提供されています。また、重要な情報は一般的な情報とは明確に区別し、優先して通信する必要があります。こういった次世代の情報通信インフラでは、高速性、信頼性、安全性の全てが同時に求められ、データセンターからデータ端末に至るあらゆる情報通信システムに、従来以上に高いレベルでの知的な処理が必要です。
ルネサスは長年にわたり、高品質な情報通信インフラに向けたソリューションを提供してきました。こうした確固たる実績に基づき、今後も様々な情報通信ネットワークソリューションを提供します。
Network Search Engine | コンテンツ |
DRAM | コンテンツ |
1310/1490/1550nm DFB-LD for Fiber-Optic Communications | コンテンツ |
SI-07