ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、セルラーLTE Cat-M1対応IoT開発プラットフォーム「クラウド開発キット」が、マイクロソフトのクラウドコンピューティングサービスであるMicrosoft Azureに対応したことを発表しました。Azureの独自の機能やサービスを利用できるよう、32ビットマイコンRAファミリ用「CK-RA6M5」とRXファミリ用「CK-RX65N」の2つのクラウド開発キットをアップデートしました。Azureは、世界中の何十億ものデバイスに採用されているオープンで柔軟なクラウドコンピューティングプラットフォームのため、ユーザはワイヤレスIoT機器をクラウド経由で容易に接続、管理できるようになります。
両クラウド開発キットには、LTE セルラーIoTモジュール「RYZ014A」が同梱されているため、ゲートウェイなしでクラウドサービスにワイヤレス接続することができます。今回、マイクロソフトの新しいEmbedded Wireless Frameworkを標準サポートしたことにより、Azureクラウドプラットフォームに容易に接続できます。Embedded Wireless Frameworkでは、あらゆる無線通信ネットワークを安全にクラウドに接続することができるため、クラウドと連携する製品のサービス運用とライフサイクルマネジメントを容易に実現します。これらにより、アセットトラッキングやビルディングオートメーション、医療データの管理、音声サービス端末、産業機器の制御などに最適なソリューションです。
また、両キットはMicrosoft AzureのIoT プラグ アンド プレイ認定を取得しています。これは、埋め込みコードを 1 行も書くことなく、両キットをAzure IoT Hubに簡単に接続できる機能を実装したデバイスであることを意味します。本認定により、Device Provisioning Serviceを通じて安全にプロビジョニングが可能となり、デバイスモデルを使用してセンサ等の情報をAzure IoT Centralにより容易に監視、管理することができます。
ルネサスのクラウドキットには、6つのオンボードセンサやUSB FSコネクタ、USB-UARTシリアルコンバータ、2つのPmodコネクタ、電源端子などを搭載したマイコンボードと、RYZ014AのPmod拡張ボード、SIMカードやアンテナが含まれます。また、RA6M5およびRX65Nマイコンには、独自のSecure Crypto Engine 9(SCE9)やTrusted Secure IP(TSIP)などのハードウェアベースのセキュリティエンジンも搭載されています。さらに今回、パートナのCrypto Quantiqueと共同で、IoTデバイスをオンプレミスまたはクラウド上のサーバホスト型アプリケーションに安全に接続するソフトウェアベースのIoT暗号化プラットフォームも本キット上で実装可能になりました。
ルネサスの執行役員 兼 IoT・インフラ事業本部MCUビジネスユニット長であるRoger Wendelkenは次のように述べています。「AzureクラウドプラットフォームはIoT開発者に無限の機会をもたらします。当社のAzure対応クラウドキットは、エンジニアが自信を持ってクラウドベースのIoTソリューションを開発、評価し、市場に展開するための強力な開発環境です。リアルタイムのデータ解析に加え、他のAzureサービスも容易に活用できるため、開発者はクラス最高のIoTアプリケーションの構築に集中できるようになります。」
Microsoft AzureのIoTエッジおよびRTOSプロダクトリーダであるStefan Wick氏は次のように述べています。「Azureクラウドエコシステムにルネサスのクラウドキットを加えることは自然な流れです。ルネサスのマイコン向けにEmbedded Wireless Frameworkをカスタマイズしたことで、エンジニアは異なるIoT製品間でアプリケーションコードを再利用できる上、フレキシブルな抽象化インタフェースを使ってIoTシステムをAzureクラウドサービスとシームレスに接続できるようになります。システム開発者は、あらかじめ設定済みの開発プラットフォームを使ってAzure IoTのパワーを活用し、信頼性と拡張性の高いIoTソリューションを時間とコストを削減しながら開発することができます。」
Crypto Quantiqueのアプリケーション担当DirectorであるChris Jones氏は次のように述べています。「ルネサスのクラウドキットのセキュリティ強化、およびAzureクラウドへのシームレスかつスピーディな接続の実現に携われたことを誇りに思います。当社のQuarkLink IoTプラットフォームは、業界をリードするセキュリティをお届けすることで、データとデバイスが安全に守られているという安心感をユーザに提供します。」
エッジでのAI/MLの簡素化
ルネサスのクラウドキットでは、ボードに実装されたセンサで各種データを収集し、クラウドにアップロードしてAI(人工知能)/ML(機械学習)ツールによる学習を行い、学習済みのモデルをエンドポイントにダウンロードし直すといった処理も簡単に行うことができます。Reality AI ToolsやEdge Impulse Studioなどの使い勝手の良い開発環境もすぐに利用できます。Reality AI Toolsは、異常検知や音声認識などの幅広いアプリケーションに対応できるエンドポイントAIを提供します。Edge Impulse Studioは、エンドツーエンドのAI/ML開発を実現する統合クラウド開発環境で、クラウドキット上の加速度センサを利用したアセット/パッケージトラッキングのユースケースを用意しています。
ウィニング・コンビネーション
ルネサスのクラウドキットは、クイックコネクトIoTとしても使用できます。ユーザはPmodインタフェースを介して各種センサや無線機能を追加することができます。ユーザはシステムを容易に拡張でき、クイックコネクトスタジオを使用してグラフィカルにソフトウェアを構築することも可能です。例えば、Wi-Fiモジュールを接続したセルラークラウド接続システムソリューションなど、ウィニング・コンビネーションにより、製品の市場投入にかかる時間を短縮します。
ルネサスのマイコンについて
ルネサスは、年間35億個以上を出荷するマイコンの世界的リーダです。約50%が自動車向けであり、他に産業用やIoT機器、データセンタ、通信インフラ向けに提供しています。ルネサスのマイコンは、8ビット、16ビット、32ビットの幅広いポートフォリオを持ち、特に16ビットと32ビットではリーディングサプライヤとして、高い性能と品質、電力効率を誇ります。ルネサスは信頼できるサプライヤとして、スマートで安全なマイコンを設計してきた数十年の経験を持ち、デュアルファブ生産モデルや、業界最先端のプロセス技術、200社以上のエコシステムパートナを有しています。ルネサスのマイコンの詳細は、こちらをご覧ください。
http://www.renesas.com/MCUs
ルネサスのクラウドソリューションの詳細については、こちらをご覧ください。
renesas.com/cloudsolutions
以 上
*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。