メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサス製品と、Celeno社のWi-Fiチップセットを組み合わせた新たなウィニング・コンビネーションソリューションを発表

~ウィニング・コンビネーションは、今回10種類を追加してトータル300以上に増加~ , basic_html

2022年4月6日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、2021年12月に買収を完了し、完全子会社化したCeleno Communications Inc.(以下Celeno社)の製品とルネサス製品を組み合わせた10種類のウィニング・コンビネーションソリューションを発表しました。これらは、Celeno社のWi-Fi 5、Wi-Fi 6/6Eチップセットと、ルネサスのMPU(マイクロプロセッサユニット)、アナログ、パワーマネジメント、タイミング、コネクティビティなどの幅広い製品を組み合わせて動作検証を行ったものです。今回、IoT、産業、インフラ向けなどに10種類を追加したことにより、ウィニング・コンビネーションはトータル300以上に増加しました。これらを活用することにより、ユーザは設計のリスクを低減し、コストや開発期間を短縮できるようになるため、製品の市場投入を加速できます。

 ルネサスのシステム&ソリューションチームのSenior DirectorであるDK Singhは次のように述べています。「これらの新しいソリューションを見れば、Celeno社のWi-Fiソリューションがルネサスの製品ポートフォリオと非常に補完的であることが分かると思います。私たちは、この短期間でCeleno社との技術的統合を果たし、我々の使命であるクラウドからエンドポイントまでシームレスにインテリジェンスを実現するウィニング・コンビネーションを用意できました。革新的な製品をより早く、より効率的に市場に投入するための統合ソリューションを提供し、市場をリードしていることを、お客様にも高く評価いただいています。」

 新たなウィニング・コンビネーションは以下の通りです。

ルネサスのウィニング・コンビネーションの詳細はこちらをご覧ください。
www.renesas.com/win

以 上

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。