ルネサスとAVL、車載ECUの機能安全に向けたユーザサポートで協業

2022年2月17日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(東京、以下ルネサス)と、自動車分野における開発・シミュレーション・テストのリーディングカンパニであるAVL Software and Functions GmbH (ドイツ、レーゲンスブルク、以下AVL)は、このたび、自動車の機能安全規格ISO26262に準拠するECU(電子制御ユニット)開発に向けたユーザサポートを実現するために協業したことを発表しました。本協業により、AVLはルネサスの自動車メーカのユーザに対して、複雑で特殊な機能安全システムの開発を包括的にサポートします。

 先進運転支援システム(ADAS)や自動運転(AD)システムの実現に向けて、機能安全に準拠した複雑なシステムを効率的に開発することが課題となっています。ルネサスは、自動車の機能安全の国際規格ISO26262のレベルASIL B~ASIL Dをサポートする車載用SoC(System on Chip)R-Carや車載制御用マイコンRH850、パワーマネジメントIC(PMIC)、ソフトウェアソリューションを提供しています。しかし、機能安全は、半導体単体ではなく、ECUシステム全体で準拠する必要があります。そのため、機能安全要件を満たすことができるR-CarやRH850を使用しても、ISO26262に準拠するECU開発にはシステムレベルでの高い専門性が必要です。AVLは、これまでにISO26262準拠するECU開発を、ハードウェアとソフトウェアの両面からサポートしてきた実績があります。本協業により、ルネサスのユーザは、ルネサス製品の高度な機能安全ソリューションを活用しながら、AVLの機能安全に関する専門性の高いサポートを受けることができるため、早期にISO26262準拠のECU開発を実現できます。

 ルネサスの車載デジタルマーケティング統括部、統括部長の吉田 直樹は次のように述べています。「AVLの機能安全に対する高度な知見と豊富な経験を、ルネサスのお客様に提供できることを、嬉しく思います。この協業により、世界中のあらゆるお客様がルネサスの信頼性の高い半導体を用いて、ISO26262準拠のECUを早期に開発できようになると確信しています。」

 AVLのFunctional Safety and Cyber Security のDirectorであるDirk Geyerは次のように述べています。「ADAS/ADの普及により、機能安全対応が必要なECUは増加する一方です。AVLは、カスタマイズされたFMEDA(Failure Modes, Effects and Diagnostic Analysis)や製品固有の故障率分析などの高度なサポートを含め、さまざまな安全レベルのサポートをハードとソフトの両面から提供できます。私たちは、ルネサスのお客様をグローバルに包括的にサポートできることを楽しみにしています。」

ルネサスとAVLが提供する機能安全サポートについての詳細はこちらをご覧ください。
https://www.renesas.com/software-tool/safety-support-program-consultancy-r-car-automotive-applications

ルネサスエレクトロニクスについて

ルネサスは、人々が安心・安全に暮らせる社会を実現するために、あらゆるモノとモノをつなぎインテリジェント化することを通して、組み込み機器に進化をもたらしています。そして、無限の未来をカタチづくるために、自動車、産業、インフラ、IoT分野に対して、世界的に高いシェアを誇るマイコンに加え、アナログ&パワーデバイス、SoCなどの各種半導体と幅広いソリューションを提供していきます。ルネサスの詳細は、www.renesas.comをご覧ください。SNSのフォローはこちらからLinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube

AVLについて

ドイツのレーゲンスブルクにあるAVL Software and Functions GmbHは、AVLグループにおけるE-Driveとソフトウェア開発のためのAVLグローバルコンピタンスセンタです。AVLグループは、自動車産業やその他の分野での開発、シミュレーション、試験を行う世界最大の独立系企業です。パイオニア精神に基づき、将来のモビリティのトレンドを形成するコンセプト、ソリューション、メソドロジを提供しています。当社は、アイデア出しの段階から量産まで、開発プロセス全体を通してお客様をサポートします。AVLは、自動で走行するコネクテッドモビリティのビジョンを加速するために、ADAS、自動運転、デジタル化の分野でコンピテンシを確立しています。AVLの情熱はイノベーションです。AVLは、世界26カ国に広がる専門家の国際的なネットワークと、世界各地にある45の技術センタおよびエンジニアリングセンタとともに、環境に優しい未来のために持続可能なモビリティのトレンドを推進しています。(www.avl.com)

以 上

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする