メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

すぐできる組込みGUI開発 GUI統合開発環境GENWARE3開発手法

~R-INコンソーシアム推奨セミナー~

中級

費用 (無料)   対象製品  ソリューション&共通技術(RX、RZ)

開催日時/会場

  • 2021年 01月20日(水) 14:00~15:30
  • オンライン
  • 終了しました

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

講師

  • 株式会社アイ・エル・シー

受講をお勧めしたい方

  • 組込機器のGUI開発を検討されている方、実際にGUI開発に携わっている方
  • GUI開発工数の増大にお悩みの方

受講に必要な前提知識

  • C,C++によるアプリケーション開発の知識

内容

普段何気なく使っている駅の券売機や電気自動車の充電スタンドなどに使われるタッチパネルシステムなどでは、デザイナーによる見映えある画面が目を引きます。その分、開発工数は膨大になりコストがかさむ要因になっています。本セミナーでは、デザインデータを自動的にGUIツールに取り込んで短時間でGUIデザインを作成する方法や、簡単なフレームワークの設定でプログラムレスで画面の動作を確認する機能などを学びます。それにより開発工数を大幅に削減することが可能となります。

本セミナーでは、GUI開発のノウハウに精通したフィールドエンジニアが、組込GUI統合開発環境「GENWARE3(ジェンウェア スリー)」にて説明いたします。GENWARE3の機能・特長とGUI開発の基本的な操作、Windows上でのデバッグ方法、動作確認方法など、一連の流れをご紹介いたします。

カリキュラム

  1. GUI開発の課題を解決するGENWARE3の特長
    ○動画による組込例のご紹介
  2. GENWARE3の機能
  3. GENWARE3の仕様
  4. 演習プロジェクトの内容
    (以下、GUI画面作成のハンズオン動画)
  5. プロジェクト作成の流れ
    ○デザイン画面のインポート
    ○コントロール設定
    ○コールバック関数内の処理記述
  6. PC上での動作確認
    ○VisualStudioでのデバッグ方法
  7. 仕向け機能(言語切り替え)
    ○多言語開発の方法

 ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

受講環境

本セミナーは Microsoft Teams会議で配信します。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2021年 01月20日(水)


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。

組み込みC言語入門~文法編~コース

中級

【開催場所】 豊洲会場、新大阪会場

【受講料】  49,500円(税込)

組み込みC言語入門~実装編~コース

中級

【開催場所】 豊洲会場、新大阪会場

【受講料】  39,600円(税込)