メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

はじめてのマイコン制御!Arduino UNO R4 Minimaで調光器を作ってみよう

~Lチカを卒業した方に向けた周辺回路の作り方と制御方法。センサーへの応用への足がかり~

画像
使い方説明

 

費用 (無料)   対象製品  RAファミリ

開催日時/会場

2026年  5月 13日(水)14:00~16:00 オンライン 終了しました

  ※お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • Arudinoで周辺回路を制御されたい方
  • 外付けの回路を作ってみたい方

受講に必要な前提知識

  • ArduinoでLチカ(LEDの点滅)スケッチ作成経験

内容

本セミナーでは、Lチカを卒業した方が、周辺回路を制御することを目的として開発したセミナーです。

Arduinoは「エレクトロニクスやプログラミングの知識がない学生などがデジタル制御ができること」を目標としたプロジェクト/コミュニティであり、現在、世界で最も普及している電子工作環境のひとつです。Arduino製品はインターネット上にも様々な情報が公開されており、マイコン初心者でもやりたいことがすぐに学べます。

「Arduinoで学ぶ、はじめてのLチカ」をご受講いただきました皆様にご回答頂きましたアンケートにて「周辺の制御について知りたい」とのコメントが多かったため、「Arduinoで学ぶ、はじめてのLチカ」の第二弾として開発しました。

演習で使用しますArduino UNO R4 Minimaには、Renesas RA4M1マイコンが搭載されています。このArduino UNO R4 Minimaを使用して、抵抗、LED、ボリューム(可変抵抗器)の回路を作成することで調光器を作ります。調光器は、ボリュームによりLEDの明るさを変えられるシステムです。講義では、ボリュームの回転角度の取り込み方、LEDの明るさの変え方を説明し、調光器に必要な部品の基礎的な制御方法を学んでいただきます。また、演習を通して調光器の回路とスケッチを作成していただき、システム全体がどのように作られているかを学んでいただきます。回路の作成にはんだ付けはしませんので、Arduino UNO R4 Minimaと部品を手に入れていただければシステムを作ることができます。実際にシステムを作っていただき、お手元で動作を確認してみてください。また、光センサーを例に、センサーの入力方法などにも触れますので、センサーを使った制御の足掛かりにしてください。

カリキュラム

  1. はじめに
  2. 調光器の考え方
  3. LEDの明るさを変える方法
    • ArduinoによるPWM出力
    • LEDの制御回路の理解
  4. ボリュームの回転角度を得る方法
    • ArduinoによるAD入力
    • ボリューム制御回路の理解
  5. 演習1.調光器の作成
  6. センサーへの応用

本セミナーでは講師が操作をお見せしながら手順を解説します。 また、同じ内容を受講者様ご自身でもお手元で操作いただくことで、使い方を具体的に習得していただきます。

※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

受講者演習環境

  • 開発環境: Arduino IDE 2.3.6
  • 演習ボード: Arduino UNO R4 Minima
  • 演習で使用した部品 (秋月電子通商様の部品名です。一緒に演習されます方は同等品をご準備ください)
    1. コネクタ付きケーブル (オス-メス) ← 3本しか使用しませんので割いて使用します
    2. 半固定ボリューム 10kΩ (TSR-3386T-EY5-103TR)
    3. 低消費5mm赤色LED 625nm 1mA (OSR5PA5A33A-1MA)
    4. カーボン抵抗(炭素皮膜抵抗) 1/6W 3.3kΩ
    5. CDSセル5mmタイプ 明抵抗 10kΩ (MI527)
    6. カーボン抵抗(炭素皮膜抵抗) 1/6W 10kΩ
画像
演習環境

 

講師説明環境

  • 受講者演習環境と同様

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams TownHallで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams TownHall配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。
Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2026年  5月 13日(水)


このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。