メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

Windows® 10制限事項

各開発環境製品のWindows® 10環境での動作上の制限事項を示します。

No.1 デバイス・ファイル・インストーラ起動時の制限(DFINST V3.30以上)

【内容】PM+からデバイス・ファイル・インストーラを起動できない場合があります。
【回避策】Windowsのスタートメニューからデバイス・ファイル・インストーラを起動してください。

No.2 デバイス・ファイル登録時の制限(DFINST V3.30以上)

【内容】デバイス・ファイル・インストーラ上にデバイス・ファイルをDrag&Dropしてレジストリに登録することはできません。
【回避策】デバイス・ファイルの登録は、デバイス・ファイル・インストーラ上のボタン操作で行ってください。

No.3 LDGはWindows® 10非対応

【内容】LDGはWindows® 10に対応していません。

No.4 PM+の外部ツール登録でアイコンが表示されない制限

【内容】外部ツールの登録がない状態で外部ツールを1つだけ登録し、直後に外部ツールバーを表示させた場合、登録した外部ツールのアイコンが表示されません。
【回避策】PM+を再起動してください。

No.5 レジスタウインドウ、SFR/IORウインドウの表示に関する制限

【内容】該当ウインドウで [+PSW] 等を展開した状態で、表示選択 → [Hide All] や NameとAttributeの境界線をクリックすると、ウインドウ上に表示のゴミが残ってしまいます。

No.6 マルチスレッド非対応

【内容】マルチスレッドには対応していません。

No.7 .NET Framework 3.5およびVS2005ランタイムライブラリ

【内容】Windows® 10には標準で搭載されていません。
【回避策】VS2005ランタイムライブラリは、Microsoft社のWebから入手して、インストールしてください。
.NET Framework 3.5は、コントロールパネル[プログラムと機能] -> [Windowsの機能の有効化または無効化] を開き、「.NET Framework 3.5(.NET 2.0および3.0を含む)」にチェックを入れてOKしてください。

No.8 ヘルプ表示

【内容】ヘルプが正しく表示されない。
【回避策】.chmファイルから直接起動してください。

No.9 エミュレータ全製品、プログラマ全製品 USBドライバ

【内容】「USBセレクティブサスペンド」の設定が有効な場合は、USB通信を正常に行えない場合があります。
【回避策】「USBセレクティブサスペンド」の設定を無効にしてください。
「USBセレクティブサスペンド」の設定を無効する手順は、下記FAQを参照ください。
FAQ 1010390 : デバッグもしくは書き込みを行うと、ツール接続に失敗する

No.10 エディタ領域タブの表示に関する制限

【内容】レイアウトのリセットを実行するとエディタ領域のタブが表示されない。
【回避策】レイアウトのリセットを行わないでください。
現象が発生した場合、[すべての分割パネルを閉じる]コマンドを実行するか、正しく表示できている状態で保存したレイアウトに復元する操作で表示されます。

No.11 ヘルプページが正しく表示されない制限

【内容】「シミュレータ(S)」メニューから開くウインドウのヘルプを複数回開くと、以降ヘルプのページが正しく表示されません。
【回避策】.chmファイルから直接起動してください。

No.12 Applilet2製品の実行時の制限

【内容】Applilet2製品を実行時、管理者権限なしのユーザで製品を起動した場合、プロジェクト作成ができません。
【回避策】管理者権限で製品を起動してください。

No.13 E100 MCUユニットが未対応のデバイスを使用しようとした場合の制限

【内容】E100に取り付けられたMCUユニットが対応していないデバイスを指定してデバッガを接続するとアプリケーションエラーが発生します。

No.14 E100ヘルプの制限

【内容】E100ヘルプの閲覧シーケンスが表示されません。

No.15 複数のHigh-performance Embedded Workshopをインストールして使用時の制限

【内容】使用するHigh-performance Embedded WorkshopをInstall Managerで切り替える際、ActiveなHigh-performance Embedded Workshopがインストール済みHigh-performance Embedded workshopのリストに 表示されない場合があります。

No.16 フラッシュ開発ツールキットFlash Development Toolkitに関する制限

【内容】Windows® 10でフラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit)を起動すると、アクセス権機能に関するエラー"Request a new UNLOCK key and enter it here"が発生し、使用できません。
【回避策】回避策はありません。動作確認の取れている下記OSにてご使用ください。
・Windows® 8 (32ビット版, 64ビット版)*
・Windows® 7 (32ビット版, 64ビット版)
・Windows Vista® (32ビット版)
・Windows® XP (32ビット版)
*V.4.09 R03で改修予定です。

No.17 デバッグコンソールに関する制限事項

【内容】Windows® 10で使用した場合デバッグコンソール機能が動作しません。
【回避策】CS+もしくはe2 studioを使用してください。