メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

Renesas Corporation

カテゴリ: Development

ソフトウェア・フラッシュローダは、以下のような構成となっています。

  • 新しいアプリケーションをダウンロードして検証するための、外部ホスト、デバイス、またはネットワークとの通信を処理する関数群を収集するダウンローダ
  • マイクロコントローラ上で動作し、ダウンロード後にアプリケーションの更新を実行する、完備された自己完結型のイメージであるブートローダ
  • ファームウェア・アップデート・プロセスを容易にするPCソフトウェア・アプリケーション

アプリケーション・プロジェクトは、フラッシュローダを柔軟に使い、サンプル・ソリューションをどのように簡単に統合できるかを示しています。 開発者は主要なソフトウェア・コンポーネントのレビュー、構成、カスタマイズ方法をガイドし、ほぼすべての要件に合わせてサンプルを更新します。

リリース情報

Flashloader Add-on and Application Projects 1.1.2

Current Public Release

発売日: 2019-01-02

MD5: 19bba49e621d07209637dc41681a52df

What's New?

This version of Flashloader Add-on and Application Project is intended for SSP v1.3.x only and is currently unsupported on other versions of SSP.

There is no change in the project from the prior version (1.1.1), only the application note document has been updated to clarify that this application project has been released for SSP v1.3.0 only.

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 10.04 MB
1件
分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 3.50 MB
1件

サポートコミュニティ

  1. E2 データフラッシュ・ドライバソフトウェアについての質問

    IKUZOと申します RX631のE2 データフラッシュ・ドライバソフトウェアを使用しますが、理解できないところがありアドバイ ...

    2017年8月29日
  2. RXファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ(CC-RX) ブート領域、フラッシュ領域の分割方法について

    こんにちは、きっくるです。ソフトウェアアップデートプログラム作成中で、現在既存のプログラムをブート領域とフ ...

    2021年7月28日
  3. E10Aを利用した、外部 RAM でのソフトウェア開発の可否

    ... 利用しているのですが、   「BSCで接続された外部RAM (不揮発品) にソフトウェアを書き込んで開発を行うことはできるでし ...

    2018年10月29日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (426件)

ナレッジベース

  1. RZ/T1について、16ビット/32ビットバスブートモードでブート処理後、CS0空間に接続されたNORフラッシュメモリにデータライトする事は可能ですか?

    ... ータや    ローダプログラムを読み出す仕様です。ブート後のソフトウェアによりローダ用パラメータやローダプログ ...

  2. RAファミリ: フラッシュ保護

    ... に設定されます。これは、P/Eモードがセキュアソフトウェアの制御からのみ入れることを意味します。フラッシュ ...

  3. FAQ 1007014 : ソフトウェアでの半二重3線式シリアル・スレーブ機能の実現について1(78K0S/Kx1+)

    「ソフトウェアでの3線式シリアルのスレーブ機能の検討」の結果から ・スレーブとして送信動作又は受信動作(半二 ...

ナレッジベースからの全ての結果を参照 (14件)