メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

PM+からe² studioへの移行方法

統合開発環境の移行方法

概要

Porting from PM+ to the e² studio

PM+ からe² studioにプロジェクトを移行するには、以下2つの方法があります。

内容既存プロジェクトの流用新規プロジェクト作成
ソースファイル登録自動手動
オプション設定自動(一部のみ)手動
ソースファイルとフォルダ位置自動考慮せずに登録
ソースファイルと自動生成ファイルとの競合プロジェクト生成後に変更の必要あり手動(登録時に考慮)

既存プロジェクトをCS+用プロジェクトを変換し、さらにe² studio用プロジェクトに変換

PM+のプロジェクトは、直接e² studioのプロジェクトに変換できません。

CS+のプロジェクト変換機能を使用して、移行先マイコンのCS+プロジェクトに変換してから、e² studioのインポート機能を使用してください。

PM+のプロジェクトはe² studio経由でCS+に変換

新規にe² studioプロジェクトを作成し、お客様のソースファイルを登録

  1. e² studioのメニューバーから[ファイル] → [新規] → [C Project] の順にクリックして新しいCプロジェクトを作成します。右図に示す新規プロジェクト作成ウィザードが起動します。
  2. ダイアログでプロジェクト名を入力し、ツールチェインを選択します。[次へ(N)>] をクリックしてください。
画像
Create a new C project
  1. [ツールチェーン・バージョン]、[デバッグ・ハードウェア]、[ターゲットの選択] を指定し、 [次へ(N)>] をクリックして次へ進みます。
画像
[Create Project] dialog box of e² studio
  1. 必要なオプション等の設定後、最後に[終了(E)]ボタンを押すとプロジェクトの要約が表示されます。さらに[OK] をクリックするとプロジェクトが生成され、右図の画面例のように表示されます
画像
Project is generated and displayed in the e² studio
  1. [インポート]→[ファイル・システム]を選択し、プロジェクトに既存のソースファイルを追加してください。また、[ファイル]→[新規]から新しいソースフォルダ・ソースファイルを追加することも可能です。
画像
[Import…] -> [File System] to add an existing source file to the project
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。