メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

e² studioからCS+への移行方法

統合開発環境の移行方法

概要

Porting from the e² studio to CS+

e² studioからCS+ にプロジェクトを移行するには、以下2つの方法があります。

内容既存プロジェクトの流用新規プロジェクト作成
ソースファイル登録自動手動
オプション設定自動(一部のみ)手動
ソースファイルとフォルダ位置自動考慮せずに登録
ソースファイルと自動生成ファイルとの競合プロジェクト生成後に変更の必要あり手動(登録時に考慮)

既存プロジェクトを変換してCS+の新規プロジェクトを作成

e² studioのCC-RL/CC-RXのプロジェクトは、e² studioのエクスポート機能が出力するプロジェクト・ファイル(*.rcpc)を使用して、CS+プロジェクトに変換することができます。

作成手順 (プロジェクトフォルダ内に拡張子 *.rcpcファイルがあれば手順1~2は省略できます)

  1. e² studioでプロジェクトを選択し、右クリックメニューから[エクスポート]を選択します。
画像
e² studioプロジェクト上で右クリックメニューから[エクスポート]を選択
  1. エクスポート先の選択で[Renesas共通プロジェクト・ファイル]を選択し、プロジェクト・ファイルを出力します。
画像
[Renesas共通プロジェクト・ファイル]を選択
  1. 出力したプロジェクト・ファイル(*.rcpc) を、CS+で変換するプロジェクトに指定します。
画像
[e² studio/CubeSuite/High-performance Embedded Workshop/PM+のプロジェクトを開く]
  1. [プロジェクトを開く]ダイアログで[e² studio用プロジェクト・ファイル(*.rcpc)]を指定します。
画像
[e² studio用プロジェクト・ファイル(*.rcpc)]を指定
  1. CS+の[プロジェクト変換設定]ダイアログで変換設定を行うプロジェクトを選択し、変換先プロジェクトで使用するマイクロコントローラ、プロジェクトの種類、プロジェクト名、作成場所を設定します。その後、[OK]を押下するとプロジェクト変換が実行されます。
画像
CS+の[プロジェクト変換設定]ダイアログ

新規にCS+プロジェクトを作成し、お客様のソースファイルを登録

  1. CS+のスタート画面で[新しいプロジェクトを作成する]を選択します。
画像
Startup screen of CS+
  1. CS+の[プロジェクト作成]ダイアログで、 [マイクロコントローラ](図中(1) )と [使用するマイクロコントローラ] (図中(2))を選択します。次に、 [プロジェクト名] にプロジェクト名および [作成場所]にプロジェクトの作成場所をそれぞれ指定し(図中(3))、 最後に[作成] ボタンをクリックします。
  • 例えば、 [マイクロコントローラ]でRH850、[使用するマイクロコントローラ]でRH850/E1Lを選択します。
画像
[Create Project] dialog box of CS+
  1. CS+の新規プロジェクトが作成された直後のイメージです。
画像
After creating a new project
  1. ツリーのファイルに、既存のソースファイルを追加してください。新しいファイルを追加することも可能です。
画像
After creating a new project
  • プロジェクト・ツリーの[ファイル]カテゴリにドラッグ&ドロップしても追加できます。
画像
After creating a new project