メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

瑞萨电子推出新型RZ/G微处理器,扩展其对Linux HMI应用开发的支持

RZ/G1C MPU简化制造,降低BOM成本, basic_html

2017年5月10日

2017年5月10日,中国北京讯——全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子中国扩展了其高性能RZ微处理器(MPU)系列,以应对人机界面(HMI)和嵌入式视觉系统应用不断增长的市场需求,同时支持从入门级到高度复杂嵌入式应用程序的扩展。瑞萨电子RZ/G系列的新型RZ/G1C微处理器能够快速开发高性能HMI应用,并支持和3D图形及全高清(FHD)视频。RZ/G1C针对基于Linux的应用程序开发进行了特别优化。

 

瑞萨电子RZ/G能够让系统制造商选择适合的处理器,以支持其当前和下一代连接设备,包括带触摸式显示的家用电器及集成嵌入式视觉HMI的工业设备,可以实现图像识别和人工智能。

 

RZ/G1C基于最佳能效的ARM® Cortex®-A7 CPU,为相连的基于HMI的系统提供了性能和功耗的平衡。其支持多种接口,包括USB和千兆以太网(GbE),支持部件之间的全管脚兼容,客户可从低端到高端的RZ系列中灵活选择产品,以满足当前和未来的嵌入式开发需求。新型MPU内置PowerVR®SGX5313D图形引擎和FHD H.264视频编解码器。另外,RZ/G1C还提供一个模拟和两个数字摄像头输入,以实现嵌入式视觉和其它视频相关应用。

 

RZ/G1C能够让开发人员按需平衡性能,实现成本节约。RZ/G1C具有诸多优势。例如,可以设计成四层板结构,以最大限度地降低成本和PCB设计的复杂性,而目前市场上的其它部件最少需要六层到八层板结构。此外,电路板上无需特殊的上/下电时序或电源管理IC(PMIC),从而降低了物料(BOM)成本,简化了电路板的开发和制造。

 

查看更多产品信息,请访问https://www.renesas.com/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rz/rzg/rzg1c.html

RZ/G1C MPU的样品现已上市。RZ/G1C可根据客户要求提供双核或单核结构。将于2017年12月开始量产。(供货信息如有更改,恕不另行通知。)

(备注)ARM和Cortex是ARM Limited的注册商标。PowerVR是Imagination Technologies Ltd的商标。所有注册商标或商标均归各自所有者所有。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。