概要
スマートフォンのアプリを使用して、ドアをリモートで施錠/解錠します。 アプリには、施錠状態でチェーンが切断されたときに作動するアラームモードとパスワード管理機能が内蔵されており、総合的な安全性を高めます。 このソリューションは、自転車、オートバイなどにも使用できます。 セキュリティのため、スマートロックの解除には正しいパスワードの入力が必要です。 スマートフォンのアプリを通じて、バッテリー残量や施錠状態などの情報を含む、スマートロックのステータスを確認できます。 このソリューションは、RL78/G1D Bluetooth Low Energy(BLE)MCUを搭載しています。
特長
- スマートロックが施錠状態でロックコアが切断されると、ブザーが鳴り、スマートフォンアプリとロックが接続されてアラームが解除されます。
- スマートロックの現在の状態(施錠状態やバッテリー残量)は、アプリのメイン制御画面に表示されます。
- デモ用ボードには RL78/G1D Bluetooth LE MCUモジュールが搭載されています。
- RL78/G1DのフラッシュROM容量は256KB、RAM容量は20KB
- ユーザーパスワードは RL78/G1D MCUの内部データフラッシュに保存されます。
- 単三乾電池 3 本で動作します。
サンプル&ご購入