概要
LED照明の輝度は、スマートフォンのアプリで簡単に調整できます。 このリファレンスデザインでは、RL78/G1D Bluetooth® Low Energy(LE)マイコンを使用してスマートフォンと接続することで、これを実現しています。
特長
- メイン制御ボードにはRL78/G1D Bluetooth LEモジュールが搭載されています。
- RL78/G1DのフラッシュROM容量は256KB、RAM容量は20KB
- 周辺ボードには電源回路、RGB LED、およびRGB LEDドライバ回路が搭載されています。
- RGB LEDドライバ回路は 3チャネルトランジスタを用い、4 セットのRGB LEDを並列接続することで輝度を向上させています。
- スマートフォンアプリと接続可能です。
サンプル&ご購入