メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

株式会社アサヒ電子研究所

概要

アサヒ電子研究所は、PIXELPLUS製CMOSイメージセンサの日本正規代理店として、小ロットのサンプル提供から量産まで、お客様のニーズに応じた幅広いカメラモジュールソリューションを提供しています。 センサメーカーとの緊密な連携により、長期安定供給、日本国内での生産、高い信頼性を備えた産業用途向け小型カメラモジュールを提供し、お客様のシステム開発の迅速化と製品価値の向上に貢献しています。 同社のCMOSカメラモジュールは、「いぶき」や「きずな」などの人工衛星にも採用され、小惑星リュウグウ探査ミッションの成功にも貢献しました。

また、高度な光学設計技術を採用した独自のマルチスペクトル複眼カメラ「PiTOMBO」の開発・販売も行っています。 PiTOMBOは、4つの異なる波長の画像を1回の撮影で取得でき、用途に応じた柔軟なフィルタカスタマイズに対応しています。 使いやすいRaspberry Piプラットフォーム上で動作し、12ビットRAW画像の取得に対応しているため、高精度な画像解析を実現します。

組み込みシステムとイメージング技術に関する豊富な経験を活かし、実現可能性調査やPoC(概念実証)から量産まで、開発のあらゆる段階を支援します。 高度なイメージング技術と優れた課題解決力を強みに、お客様のイノベーションと製品開発を加速する高付加価値ソリューションを提供しています。

免責事項

ルネサス パートナープログラム ウェブサイト(「本ウェブサイト」)に掲載されている、企業、製品、サービス等に関する情報は、各パートナー企業からルネサスに提供された情報に基づいています。ルネサスは、当該情報を参考情報としてウェブサイトに掲載しており、提携企業から提供される情報の正確性、完全性、または適時性を保証するものではありません。本サイトの内容は予告なく変更される場合があります。

本サイトに掲載されている第三者のウェブサイトへのリンクは、便宜上提供されているものであり、ルネサスはそれらの内容の正確性や信頼性を保証するものではありません。

本ウェブサイトの情報は、利用者の責任において評価・ご利用ください。ルネサスは、本情報の利用により生じた損失、損害、問題について一切の責任を負いません。 提携企業に関する取引や技術的な詳細については、各企業に直接お問い合わせください。

ルネサスは、パートナー企業の製品またはサービスに関する性能、品質、適合性、または第三者の権利の非侵害について一切の保証を行いません。また、本ウェブサイトにそのような情報が掲載されていることは、ルネサスによる推奨または責任の承認を構成するものではありません。ルネサスは、当該製品またはサービスの利用に起因するいかなる取引、技術的問題、または損害についても一切の責任を負いません。

ルネサスパートナープログラムのパートナーとして企業を掲載することは、ルネサスとパートナー企業との間に、いかなる法的代理関係、合弁事業、推奨関係、その他の正式な関係も構成するものではありません。