概要

Aizipは、マイコン、エッジプロセッサ、モバイルSoC向けに、超高効率で量産対応のAIモデルを開発するエッジAI企業です。 2020年に設立されたAizipは、リソースに制約のあるハードウェア向けに専用設計された独自のニューラルネットワークアーキテクチャと、自動設計パイプラインを開発しています。
AizipのAIモデルのラインアップは、4つの分野にわたります。オーディオAI(ノイズ低減、音声認識、音声文字起こしなど)、ビジョンAI(顔認識、物体検出、動画分析など)、時系列AI(異常検出、EMGジェスチャ認識、加速度センサベースのモデルなど)、言語AI(小型言語モデル、オンデバイスRAG、エージェント型システムなど)です。
Aizipのモデルは、民生用、産業用、および企業向け製品など、幅広い分野で活用されています。 同社のエコシステムには、半導体メーカ、システムインテグレータ、ソフトウェアプラットフォームなど、Qualcomm、Samsung、Renesas、Arm®、Bosch、Infineon、SoftBankを含む100社以上のパートナーが参加しています。
毎月200万台を超えるデバイスにAizipのモデルが搭載され、世界中で数千万台のデバイスに導入されている実績を持つAizipは、業界でも最も幅広いエッジハードウェアに、実績に裏付けられたスケーラブルなAIインテリジェンスを提供しています。
Aizipは、CES 2025 Innovation Awardや、2023年、2024年、2025年の3年連続受賞となるBest of Sensorsをはじめ、複数の業界アワードを受賞しています。
ソリューション提供元 Aizip Inc.
フィルター
ハードウェア
ソフトウェア/ツール
サービス
オペレーティング システム
ルネサス製品
アプリケーション
キーテクノロジ
ビデオ&トレーニング
Renesas and Aizip have partnered to develop a compact face authentication solution using Renesas RA Family microcontrollers. The Aizip Face Identification technology supports up to 100 users with high accuracy and operates entirely on-device, ensuring secure, private, and reliable access control. This video introduces the solution and highlights its integration with RA8D1 MCUs and standard cameras.
ニュース&ブログ
ブログ 2025年7月18日 |
免責事項
ルネサス パートナープログラム ウェブサイト(「本ウェブサイト」)に掲載されている、企業、製品、サービス等に関する情報は、各パートナー企業からルネサスに提供された情報に基づいています。ルネサスは、当該情報を参考情報としてウェブサイトに掲載しており、提携企業から提供される情報の正確性、完全性、または適時性を保証するものではありません。本サイトの内容は予告なく変更される場合があります。
本サイトに掲載されている第三者のウェブサイトへのリンクは、便宜上提供されているものであり、ルネサスはそれらの内容の正確性や信頼性を保証するものではありません。
本ウェブサイトの情報は、利用者の責任において評価・ご利用ください。ルネサスは、本情報の利用により生じた損失、損害、問題について一切の責任を負いません。 提携企業に関する取引や技術的な詳細については、各企業に直接お問い合わせください。
ルネサスは、パートナー企業の製品またはサービスに関する性能、品質、適合性、または第三者の権利の非侵害について一切の保証を行いません。また、本ウェブサイトにそのような情報が掲載されていることは、ルネサスによる推奨または責任の承認を構成するものではありません。ルネサスは、当該製品またはサービスの利用に起因するいかなる取引、技術的問題、または損害についても一切の責任を負いません。
ルネサスパートナープログラムのパートナーとして企業を掲載することは、ルネサスとパートナー企業との間に、いかなる法的代理関係、合弁事業、推奨関係、その他の正式な関係も構成するものではありません。