メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

本製品は現在発売しておりません。

特長

  • 内蔵周辺I/Oの評価、システム拡張が容易
    • SH7149のI/Oポートは、すべて「拡張コネクタ (注1)」に接続しているため、用途に合わせた拡張ボードの開発が可能です。
  • E10A-USB (注2) と接続できる H-UDI 用コネクタ( 36 ピン /14 ピン)を基板に実装しています。
  • (注1)製品はスルーホールのみです。
  • (注2)別売りです

アプリケーション

型名状態在庫Pb (Lead) FreeRoHS CompliantChina RoHS Compliant
M3A-HS49G50Obsolete在庫切れNoNoNo