メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

GR-LYCHEEはカメラと無線を搭載したIoTプロトタイピングボードです。 RZファミリRZ/A1LUグループ用のGRリファレンスボードで、Arduino UNOの接続ピンに互換性があり、 Arm®社が提供するMbed™開発環境を使用できます。また、Renesas Webコンパイラ、IDE for GRでのArduinoライクなスケッチも可能です。

技術サポート情報

ボード購入について

下記サイトからご購入いただけます。

特長

  • 付属カメラでVGA(640x480)の画像を取得可能。USB CDCで送ると60fpsの転送レートも実現可能。
  • OpenCV V3.2を適用し各種SDKを提供。コンピュータビジョンをすぐに楽しめます。
  • 話題のESP32を搭載。Wi-Fiでクラウド接続、BLEでスマホ連携可能。
  • 4極オーディオジャックを搭載。音声入出力が可能。
  • SDカードを挿入可能。FlashAir™にも対応(FlashAir接続については関連情報タブをご参照ください)。
  • Mbed™プログラミング可能。ストレージにコピーすればプログラム書き込み可能。
  • オプションでUSB Aコネクタを装着可能。USBメモリ等の接続に使用できます。

アプリケーション

分類 タイトル 日時
その他資料 HTM 5 KB
1件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ライブラリ ZIP 9.50 MB
ライブラリ ZIP 9.34 MB
ライブラリ ZIP 1 KB
ライブラリ XML 25 KB
ライブラリ ZIP 3.12 MB
ライブラリ ZIP 14.56 MB
ライブラリ ZIP 3.37 MB
ライブラリ ZIP 38 KB
8件

回路・デザイン

スケッチリファレンス
(Arduinoライク)

  • GR-LYCHEEスケッチリファレンス

プログラム作成

  • 特設サイト WebコンパイラでArduinoスケッチ!
  • Mbedサイト
  • 特設サイト IDE for GRでArduinoスケッチ!
  • IDE for GR
  • e2 studio(Eclipseベース)

e2 studio用プロジェクト

Eclipseをベースにした開発環境e2 studioでスケッチを行うためのプロジェクトファイルです。e2 studioのダウンロードとインストールについてはe2 studio製品ページを参照してください。

e2 studioのメニュー「ファイル」→「インポート」から、既存ワークスペースとしてアーカイブファイル(zip)のままインポートできます。

初回ビルド時はメニュー「プロジェクト」→「すべての依存関係を更新」を行ってください。次回ビルドから変更されたソースのみコンパイルされるようになります。

DisplayApp

DisplayAppはUSB CDCで送信されたカメラ画像を表示するアプリケーションです。

Windows 10以前のバージョンではUSBドライバのインストールが必要です。

以下はArduinoライクなスケッチ例です。


        #include <Arduino.h>
        #include <Camera.h>
        #include "DisplayApp.h"
        Camera camera;
        static DisplayApp display_app;
        void setup() {
            camera.begin();
        }
         
        void loop() {
            display_app.SendJpeg(camera.getJpegAdr(), (int)camera.createJpeg());
            delay(10);
        }
        }
        
        

FlashAirの接続について

GR-LYCHEEの裏面にあるSDソケットに東芝メモリ製 FlashAirTMを接続できます。GR-LYCHEEのカメラで保存した写真をスマートフォンやタブレットからアクセス可能です。また、iSDIOを使用してWi-Fiインタフェースとしても利用可能です。

flashair-sd-card-socket

動作確認済みの製品は以下の通りです。

  • FlashAir W-03 (8GB, 16GB, 32GB)
  • FlashAir W-04 (16GB, 32GB)

補足: W-04の場合、ファームウェアW4.00.01以降でCMD17/24によるiSDIO機能を使用できます。ファームウェアの更新についてはこちらを参照してください。

Fusion 360用3Dデータ

Autodesk Fusion 360でインポートできる3Dデータです。GR-LYCHEE用のケースなどを作るときに活用してください。

GR-LYCHEE Autodesk Fusion 360 File (ZIP)

gr-lychee-3d-data

サポートコミュニティ

  1. GR-peach で PILやOpenCV を使用することはできますか?

    こんにちは、cobaと申します。質問させて頂きます。 自分の用意した画像をe-AIを使用しGR-peachで識別させたいと思い、トレ ...

    2017年12月26日
  2. J-Linkを用いてRZA1Hへのプログラム書き込み方法

    J-Link BASEを使って、mbed-os-example-blinky.binをGR-peachに書き込む方法を検討しておりますが、 J-Link Commander上では書き込みに成功しているも ...

    2018年10月23日
  3. GPIO の代わりに高速でON-OFFできるI/Oは?

    毎々お世話になります。 GPIOのPort出力で CLKを作ろうとしたのですが周期が750nsと遅いので、もっと速い 出力はないでしょ ...

    2019年8月21日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (5件)