メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

高効率なS3A7 MCUグループ上で開発を行い、アナログおよびデジタル周辺回路を超低消費電力モードで動作させえることでバッテリー寿命を伸ばします。

ご注意事項:この開発キットは保守製品のため、販売/更新を終了いたしました。

Kit Contents

  • DK-S3A7メインボード
  • DK-S3A7ブレークアウトボード
  • DK-S3A7 LCDパネル
  • クイックスタートガイド
  • USB Type A-USB Micro-B変換ケーブル

* ACアダプタ(電源)は別途ご準備ください

System Requirements

  • Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® CoreTMファミリープロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
  • システムRAM 8GB以上
  • ハードディスク空き容量 2GB以上
  • USB2.0以上のポート x 2
  • インターネット接続環境

特長

  • メインMCUボードのモジュール構造(カスタムセグメントLCDモジュールと、周辺機器が追加された交換可能なブレークアウトボード搭載)により、Renesas SynergyTM S3A7 MCUグループのすべての端子にアクセス可能
  • 密に統合され、認定されたSynergy Software Package(SSP)を使用してコード開発を加速
  • ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR Embedded Workbench® for Renesas SynergyTMを使用して、コードの表示、ステップスルー、およびデバッグを実行
  • サードパーティ製ボード、既存ボード、およびカスタムの多機能ボードのための、USB、CAN、Bluetooth® Low Energyモジュール、およびPmodTMコネクタによる柔軟な接続オプション
  • 静電容量式タッチ検出ユニットおよびセグメントLCDディスプレイによるヒューマンマシンインタフェース(HMI)機能
  • オンボードコンパス、加速度計、光センサー、近接センサーおよび温度センサー
  • プログラム実行によるリアルタイムの消費電力を測定
  • セキュリティおよび暗号化機能により、AES128/256やGHASHなどの業界標準アルゴリズムをサポートしたセキュアなデータ通信およびストレージが可能
  • ハードウェア診断、メモリ保護、ウォッチドッグタイムアウトを含むセーフティ機能
  • エラーフリーな機能構成のためのDIPスイッチ
  • オンボードJ-Link® OBを使用してデバッグとプログラミングを実行

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 769 KB English
アプリケーションノート PDF 488 KB English
アプリケーションノート PDF 685 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、Renesas SynergyプロジェクトにおけるSLCDC HALモジュールの使用方法とフローを説明しています。SLCDCの初期化、表示領域の設定、コントラスト調整、カウンタ表示の手順を詳述しています。ISDEでのプロジェクト設定、スレッド作成、モジュール構成、デバッグ方法も解説。クロック源やバイアス方法、波形などのカスタマイズ設定も紹介し、高レベルAPIによる効率的な開発とエラー削減を強調しています。さらにRTCやSPI通信などの高度な機能についての資料も案内しています。
アプリケーションノート PDF 277 KB
アプリケーションノート PDF 285 KB
AI生成コンテンツ: The document explains how to use PWM waveform output to control LED dimming on the Renesas Synergy Platform. It includes block diagrams, switch and jumper settings for the DK-S3A7S5 and DK-S3A7J4 boards, clock configurations with detailed frequency settings, and pin configurations for input, timer, and ADC functions. The settings enable precise control of LED brightness through PWM signals.
アプリケーションノート PDF 2.17 MB English
アプリケーションノート PDF 2.45 MB English
アプリケーションノート PDF 224 KB
アプリケーションノート PDF 327 KB
AI生成コンテンツ: The Ambient Light Sensor (ALS) example program for the DK-S3A7 platform uses four threads—System, SLCD, LED Bar, and ALS Thread—each managing specific tasks via SSP modules and ThreadX RTOS features like message queues and mutexes. The System Thread controls overall operations, communicating with other threads for display and LED control. The DK-S3A7 board setup includes key components like the light sensor and SLCD panel. Instructions cover importing the project into e* studio, selecting the debug configuration, and setting up IAR EW for Synergy with SSC and SSP. On boot, the SLCD and LED bar cycle on/off, display firmware version, then enter Run Mode.
マニュアル-ソフトウェア PDF 48.11 MB
アプリケーションノート PDF 223 KB
AI生成コンテンツ: The document explains how to control the Segment LCD Display on the DK-S3A7 using Renesas Synergy Platform. It details writing to LCD Display Data Registers via API functions and provides a segment map for the LCD panel. Various drawing functions allow displaying digits, icons such as battery level, day of the week, AM/PM, and temperature units. Each function includes usage examples and error handling for out-of-range values.
アプリケーションノート PDF 456 KB
アプリケーションノート PDF 622 KB
アプリケーションノート PDF 439 KB
AI生成コンテンツ: The document explains how to create and migrate custom Board Support Packages (BSPs) for Renesas Synergy SSP versions 1.1.z and 1.2.0. It details the use of the Custom BSP Creator and Custom Pack Creator tools to generate, modify, and package BSPs. Custom BSPs mainly require changes in the board folder, including essential files like bsp.h and bsp_init.c. The process involves creating a base BSP, making a template pack for modifications, editing in e2 studio, and finalizing a standard pack for distribution. An example using the DK-S7G2 board illustrates these steps.
アプリケーションノート PDF 3.10 MB English
アプリケーションノート PDF 436 KB
アプリケーションノート PDF 1.77 MB
AI生成コンテンツ: The document details the installation and setup of the Ethernet Add-on Driver for the Renesas Synergy Platform DK-S3A7 using the DM9051 Ethernet controller. It guides through verifying SSP v1.2.0 installation, downloading the Ethernet Add-on pack from the Synergy Gallery, and manually copying it into the SSP Packs folder. It also explains connecting the DM9051 Demo Board to the DK-S3A7 board’s PMODA connector, including necessary pin connections and interrupt wiring. Finally, it covers configuring the Ethernet Add-on components within e2 studio, selecting the appropriate SSP version and board for project creation.
アプリケーションノート PDF 511 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、Renesas Synergy S3A7 MCUのSnooze機能を活用し、UART受信時の低消費電力を実現する近接センシングについて説明しています。DK-S3A7ボードとPmodMAXSONARTセンサの接続方法を示し、UARTで受信した距離情報をLEDに表示しつつ、MCUの動作電流を抑えます。使用するSSPモジュールやハードウェア構成、ボード設定も記載しています。
アプリケーションノート PDF 537 KB English
AI生成コンテンツ: CPUがスリープ状態のまま、モーション・温度・煙などの環境センサのアナログ入力を監視し、消費電力を抑える方法を説明しています。Synergy S3A7 MCUのローパワーモード(SLP、SBY、SNZ)を活用し、特に最も低消費電力のソフトウェアスタンバイモード(SBY)に焦点を当てています。14ビットADCとRTCタイマによりCPUを起こさずに定期的にセンサをチェックし、ADCの比較機能でCPUのウェイクアップを判断します。電源モード間の遷移条件や周辺モジュールの役割も解説しています。
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 35.83 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.76 MB English
21件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.18 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.25 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.49 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.22 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.38 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.92 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.93 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.86 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.20 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.43 MB IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 5.07 MB English Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.09 MB English Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.36 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.80 MB English Compiler: GNU IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.23 MB Compiler: GNU IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.97 MB English Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
16件
型名状態在庫Sampleable
YSDKS3A7E20Obsolete在庫切れN/A

サポートコミュニティ

  1. S7G2で外部バス

    S7G2にて外部バスを使ってSRAMを接続したいです。 外部バス設定はSSPには用意されていないでしょうか。その場合、自分で ...

    2019年6月17日
  2. Renesas SynergyのSSP v1.2.0のデータシートのCoreMark値からCoreMark/MHzを求めてみた

    ... さかったです。)     MHz CoreMark CoreMark/MHz DK-S124 (Cortex-M0+) GCC 32 50 1.56 IAR 32 80 2.50DK-S3A7 (Cortex-M4) GCC 48 104 2.17 IAR 48 159 3.31 PK-S5D9 (Cortex-M4) GCC 120 263 2.19 IAR 120 ...

    2017年6月1日

ナレッジベース

  1. Renesas Synergy™: JTAGを介したデバッグ時のSynergyキットのスイッチ設定

    ... 設定します。 SK-S7G2の場合:スイッチの設定は必要ありません。 DK-S3A7の場合:S5のDIPスイッチ7(JTAG)をONに設定します。 DK-S7G2の ...

    2017年7月5日
  2. Renesas Synergy™: MCUの消費電力測定方法および 測定値をデータシート値に近づける方法

    ... 4) Synergyキット上のテストポイントを使用します。 (例:SynergyキットDK-S3A7上で、MCU電流用コネクタJ22とアナログ電流用コネクタ ...

    2017年7月5日