車載向け32bitマイコンの本流RH850/F1xシリーズのポートフォリオを拡充
自動車のE/Eアーキテクチャ進化に伴う市場ニーズにお応えするため、RH850/F1KシリーズとRH850/F1KM-S4シリーズの間をカバーするRH850/F1KM-S2シリーズを加え、お客様の選択肢を拡大します。
自動車のE/Eアーキテクチャ進化に伴う市場ニーズにお応えするため、RH850/F1KシリーズとRH850/F1KM-S4シリーズの間をカバーするRH850/F1KM-S2シリーズを加え、お客様の選択肢を拡大します。
ダイナミック回路ベースの超低消費電力ディスクリートタイム(DT)デルタシグマ(DS)ADCのコア技術の開発に成功。
As the industry strives to improve the efficiency of motor drives, it is crucial to comprehend the types and characteristics of various motor technologies.
当社の執行役員兼共同ジェネラルマネージャーの片岡健が台湾で開催されたCOMPUTEX & InnoVEX 2023 Seminarにゲストスピーカーとして招待を受け、講演を行いました。
チップのトランジスタなどの大きさを示す指標である、半導体のプロセスノード。このノードの種類が年々増加するにつれて計算能力も向上しています。一般的にテクノロジーノードが小さくなるほど機能サイズが小さくなり、トランジスタが小さいほどより高速でエネルギー効率が高くなるのです。
Easy-to-use Software to Auto-Detect the Industrial Ethernet Protocol and Load the Corresponding Protocol Application
FAQを参照してマイコンの技術的なトラブルを解決したいけれど、どう使えば良いか困ったことはないでしょうか?本ブログではFAQの便利な活用方法について紹介します。
Maintenance tips and advanced tools for maintaining the lifespan of electric motors including discussion of anomaly detection, condition monitoring, and predictive maintenance.
Reality AIの買収の背景や最新の取り組みと共に、モータやHVAC向けに大注目されている組み込みAIソリューションを紹介します。
地球温暖化とエネルギー問題が進行する中、エネルギー効率向上し、人々の健康と快適性を重視した持続可能なGreen Buildingが求められ、省エネでスマートな照明システムDALIが鍵となります。このブログではDALIについて解説します。