Root of Trust を実現する車載MCU RH850 および 車載SOC R-Car における Secure Boot の紹介 #3
このブログ記事では、セキュアブートを紹介するブログ記事シリーズの3回目として、ルネサスのR-Car SoCデバイスのセキュアブートに焦点を当てています。
このブログ記事では、セキュアブートを紹介するブログ記事シリーズの3回目として、ルネサスのR-Car SoCデバイスのセキュアブートに焦点を当てています。
本Blogでは、車載マイコンであるRH850におけるセキュアブートについて、説明します。このブログ記事は、3 部構成のシリーズのパート 2 で、セキュア ブートとは何か、なぜそれが必要なのかを読者に基本的に理解させることを目的としています。RH850マイコンには、ICU-S、およびICU-Mの2種類のセキュリティIPがあります。本Blogでは、各タイプのデバイスでセキュアブートがどのように実現されているかを紹介します。
私たちが開発しているAIコンパイラは、学習済みのディープニューラルネットワークを入力として、Renesas製 R-Carで高速に動作する実行コードを出力するソフトウェアです。
次世代自動車開発におけるシフト・レフトを支援するため,プレシリコンでのソフトウェア開発環境やアルゴリズム検討フェーズでの機能・性能確認ツールを開発・提供しています.
私たちは,ソフトウェアが自動車の価値を左右する時代において,お客様のソフトウェアによる価値創出を支援する仮想開発環境・シミュレーターの開発に取り組んでいます.
高度化・複雑化するE/Eアーキテクチャの振舞いを可視化(見える化)する、新たな統合開発環境の企画・提案・開発に取り組んでいます。
いまやソフトウェアがクルマの価値の中心となってきています。そんなソフトウェアを中心としたクルマ作りを支える開発環境を私たちは提案、開発しています。その取組の一端をご紹介します。
The ultra-low jitter ClockMatrix 2 eliminates the need for additional jitter attenuators for high-speed interfaces and supports multiple standards and protocols including Sync-E and IEEE 1588.
静電容量式タッチセンサユニットを搭載したRX130マイコンと銅箔電極だけで液体の残量を計測できるデモとそのリファレンスデザインをご紹介します。
本Blogは、ルネサスの車載製品にセキュアブートのコンセプトと実装方法を読者に紹介する3つのBlogのシリーズの最初の記事です。