メインコンテンツに移動

ブログ

The Art of Networking

The Art of Networking (Series 11): Power over Data Line in Action

Power over Data Line (PoDL) is ideal for small sensor and actor applications. To support customers, Renesas has prepared a PoDL reference design and tested it for a radar use case.

Drive without Limits: Interoperable Electric Vehicle (EV) Chargers

限界のない走りを目指して - スマートEV充電器ソリューション

ルネサスは、電気自動車(EV)充電に対応する3KWオフボードEV充電器ソリューションを提供します。

Anyone Can Easily Start, Introducing Renesas' New Development Environment R-Car S4 Whitebox SDK

コネクテッド/ゲートウェイアプリ開発者必見!誰でも簡単スタート、ルネサスの新開発環境"R-Car S4 Whitebox SDK"のご紹介

手軽に始められる開発環境をお探しではありませんか?お客様のコネクテッド/ゲートウェイアプリケーション開発を支援する開発環境「R-Car S4 Whitebox SDK」を紹介します。

Renesas Strategy for Automotive Software

ルネサス車載ソフトウェア戦略の概要

このブログでは、お客様のソフトウェアファースト・シフトレフトを実現するためのルネサスの次世代ソフトウェア・仮想開発環境についてご紹介いたします。

ルネサスE/Eアーキテクチャ戦略の概要

このブログでは、ルネサスが自動車業界、とりわけE/Eアーキテクチャの進化をどのように捉え、デジタル製品戦略を描くかをご紹介します。

The Art of Networking - Power over Data Line is Ready to Use

The Art of Networking (Series 10): Power over Data Line is Ready to Use

In today's vehicles, the power network is just as important as the communication network. Therefore, new innovations such as Power over Data Line need to be introduced into the vehicle.

xEV trends and Renesas’ solutions blog main image

ルネサスxEV戦略の概要

このブログでは、電気自動車のトレンド、及びルネサスが提供するソリューションの戦略についてご紹介します。

Renesas Strategy for Autonomous Driving and ADAS

ルネサスAD/ADAS戦略の概要

このブログでは、AD/ADAS市場のトレンド、お客様の半導体ベンダーに対する期待、ルネサスのこれら市場に対する戦略についてご紹介します。

Software-Defined Networking (SDN), the Next Hype After Automotive Ethernet

The Art of Networking (Series 9): SDN, the Next Hype After Automotive Ethernet?

This blog explains how Software-Defined Networking (SDN) may change the way data communication is handled in future generations of vehicles.

Introduction of R-Car DNN Simulator

R-Car DNNシミュレータの紹介

本ブログでは、R-Car V4Hにおいて、Renesasが用意している3種類のDNN開発用シミュレータについて、そのユースケース、特徴などについて紹介します。