メインコンテンツに移動

ブログ

SW platform and dev. env. for E/E architecture series 1; Solution Project of Automotive Development Environment

E/Eアーキテクチャ向けSW Platformと開発環境シリーズ(1);車載向け開発環境ソリューション企画

いまやソフトウェアがクルマの価値の中心となってきています。そんなソフトウェアを中心としたクルマ作りを支える開発環境を私たちは提案、開発しています。その取組の一端をご紹介します。

Blog image Secure Boot

Root of Trust を実現する車載MCU RH850 および 車載SOC R-Car における Secure Boot の紹介 #1

本Blogは、ルネサスの車載製品にセキュアブートのコンセプトと実装方法を読者に紹介する3つのBlogのシリーズの最初の記事です。

The Art of Networking: MACsec and CANsec – Layer 2 Security for High Performance Networks

The Art of Networking (Series 6): MACsec and CANsec – Layer 2 Security for High Performance Networks

In this blog, we will explain security acceleration methods that are being standardized for CAN and Ethernet to improve the security performance and offload tasks to hardware.

Renesas RH850 Series Contributes to the Realization of a Flying Motorcycle Blog

「空間を駆けるバイク」の実現にルネサスのRH850シリーズが貢献

「バイクが空間を駆ける」 、そんなSFのような世界が現実に! ルネサスの車載向け半導体が、モビリティの未来を切り拓きます。

Super Low Ron! Power MOSFET for Mild Hybrid Vehicles - Automotive MOSFET Blog

超低オン抵抗!マイルドハイブリッド車向けパワーMOSFET ~車載MOSFET編~

マイルドハイブリッド車向けのパワーMOSFET製品をご紹介します。

RH850/C1M-Ax MCU Solves Complex Control Challenge in Integrated Dual Traction Inverter

RH850/C1M-Ax MCUが統合デュアルトラクションインバータの複雑な制御を実現

ハイブリッド電気自動車(HEV)はバッテリ電気自動車(BEV)環境を導入して確立するという課題のために、今後数年間トレンドを維持するものとみられます。ハイブリッド電気自動車 (HEV) においてICEとe-motorの組み合わせは複雑で、最適なコストでの高度なデジタル制御戦略が不可欠です。そのため、ルネサスのxEVポートフォリオが成功への鍵となります。

The Art of Networking (Series 5): CAN XL and 10BASE-T1S – Gateway Performance of Two New Actors in the Networking Arena

The Art of Networking (Series 5): CAN XL and 10BASE-T1S – Gateway Performance of Two New Actors in the Networking Arena

In this post, we will look at how the 10BASE-T1S and CAN XL protocols could be used in a system and what is necessary to connect CAN XL and 10BASE-T1S to an IVN backbone.

S4-PMIC blog

R-Car S4/PMICコミュニケーション・ゲートウェイ / カー・サーバー・ソリューション

このブログでは、ルネサスが新しいR-Car S4ベースのチップセットを使用して、自動車市場におけるよりスマートなE / Eアーキテクチャにどのように貢献しているかを説明します。

Renesas Functional Safety Support for Automotive (3) – Applying the ISO 26262 Standard to SEooC Software

ルネサスによる自動車機能安全サポート(3) –ISO 26262に適合したSEooCソフトウェア

本稿では、SEooC (Safety Element out of Context) ソフトウェア開発に関するISO 26262のガイダンスの大まかな概要を説明します。また、SEooCソフトウェア開発において一般的に発生する課題、およびルネサスのSEooCソフトウェアソリューションについても紹介します。

Completing Setup in Just 30 Minutes! Introducing the New Development Environment for Connected Cars by Renesas

たった30分でセットアップ完了!?ルネサスのコネクテッドカー向け新開発環境のご紹介

お手軽なコネクテッドカー向け開発環境をお探しではありませんか?お客様のアイデア具現化に寄与する新設計のツール「CCPF-SK(Connected Car Platform – Starter Kit)」を紹介します。