メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサス、北京にフィジカルAI&ロボティクスラボを開設し、次世代ロボティクスのイノベーションを加速

ロボティクスおよび幅広いフィジカルAIアプリケーションにおけるシステムレベルの実証、検証、共同開発を支援, basic_html

2026年8月27日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)は、本日、中国・北京にフィジカルAI&ロボティクスラボを開設したことを発表しました。同ラボは、顧客との次世代ロボティクスシステムの実証、検証、共同開発を支援するとともに、ルネサスのフィジカルAI戦略を推進するハブとして、概念実証から大規模展開に至るまでの役割を担います。

 フィジカルAIとは、AIの活用領域がデジタル空間を超えて物理世界へと拡張する次の段階を示すものです。デジタルAIアプリケーションとは異なり、フィジカルAIシステムは、周辺環境を継続的に認識し、リアルタイムで判断するとともに、安全性を確保しながら確実かつ予測可能な形で動作を実現することが求められます。ロボティクスのなかでも特にヒューマノイドは、フィジカルAIを代表する用途であり、組み込みプロセッサ、センシング、アクチュエーション、パワーマネジメント、ソフトウェア、開発ツールをシームレスに統合することが必要となります。

 今回のラボ開設は、2026年7月1日のフィジカルAI事業部新設に続く重要な取り組みです。ルネサスが成長のベクトルと位置付けるSecular Growth分野の一つであるフィジカルAIへの注力をさらに強化します。

 ルネサスのヴァイスプレジデント兼UXヘッドのIvo Maroccoは、次のように述べています。

 「ヒューマノイドロボットは、ますます高度化・複雑化しており、ハードウェアとソフトウェアがシームレスに連携して動作するシステムが求められています。現在、ルネサスはヒューマノイドロボットの構成要素(BOM:Bill of Materials)の約30%をカバーする製品を提供しており、制御、パワー、センシング、AI、ソフトウェア、エコシステムソリューションにおける強みを活かすことで、その範囲を70%まで拡大できると考えています。フィジカルAI&ロボティクスラボは、顧客によるシステム全体の検証を支援するとともに、次世代ロボティクスの展開・実用化を加速します。」

 ルネサスのヴァイスプレジデント兼Renesas Electronics Chinaの PresidentのYvonne Liuは、次のように述べています。

 「中国は、幅広い顧客基盤や活発なエコシステム、充実したサプライチェーン体制を背景に、ロボティクス分野のイノベーションと普及を牽引し続けています。ルネサスは、フィジカルAI&ロボティクスラボと総合的な技術力を活用し、顧客やパートナー、大学、スタートアップ企業との連携を強化していきます。フィジカルAI&ロボティクスラボは、中国におけるルネサスの重要戦略の一環として、フィジカルAIシステムの開発と社会実装を加速させていきます。」

 フィジカルAI&ロボティクスラボは、ハードウェア、ソフトウェア、AIモデル、制御、電源、センシング、システムレベル検証を統合した環境を提供し、ソリューション開発から実装に至る一連の取り組みを支援します。顧客のニーズ、エコシステムのリソース、先進技術をつなぐプラットフォームとして、同ラボは製品の展示にとどまらず、ロボティクスソリューション全体の検証と共同開発を推進します。

 ルネサスは、ブレイン&モーション制御、センシング、アクチュエーション、パワーマネジメントなど、ロボティクスの主要なシステム領域を網羅する包括的な製品ポートフォリオを有し、フィジカルAIおよびヒューマノイドロボティクス分野において独自のポジションを確立しています。車載および産業分野で培った長年の経験を活かし、ハードウェア技術と機能安全、エッジAI、クラウドベースの電子機器開発プラットフォーム「Renesas 365」を組み合わせることで、安全で高度かつ拡張性の高いロボティクスシステムの開発を支援します。

以 上

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。