メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

SDV時代に求められる、車載マルチドメインECU用SoC技術を開発

2026年2月18日
  • 機能安全をサポート可能なチップレット技術により、拡張性と安全性を両立
  • 大規模化するAI処理用NPUの車載品質を確保
  • 高度な電力制御技術により、高性能化を実現しながら電力効率と安全性を両立
  • 本SoC技術をISSCC 2026にて発表

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)は、このたび、次世代の車載E/E(電気/電子)アーキテクチャの中核となる高いAI処理能力とチップレット対応機能を搭載した車載マルチドメインECU用SoC(System on Chip)を実現する3つの技術を開発しました。ルネサスは本技術を、2026年2月15日から19日まで米国サンフランシスコで開催中の「国際固体素子回路会議 ISSCC 2026(International Solid-State Circuits Conference 2026)」にて発表しました。

 SDV(Software-Defined Vehicle)時代の車載用SoCには、複数のアプリケーションを同時に実現するための高性能化とチップレットによる柔軟な拡張性、および車載用として機能安全要件への対応が求められます。また、セントラルコンピューティングを担うマルチドメイン用SoCは大規模化が進み、車載品質の確保が課題となります。さらに、SoCが高性能になればなるほど消費電力も増す中で、電力効率の向上と安全性の両立も求められます。これらのニーズに応えるために、ルネサスが新たに開発した技術は以下の通りです。

1. 機能安全をサポート可能なチップレットアーキテクチャ

 車載向けSoCにおける機能安全要求に対応するため、チップレット構成でもASIL Dをサポート可能とするルネサス独自の新たなアーキテクチャを開発しました。標準のダイ間通信規格UCIeインタフェースに独自のRegionIDメカニズムを組み合わせることで、多数のアプリケーションが同時動作する環境でもハードウェアリソースのアクセス干渉を防止し、Freedom from Interference(FFI)を実現可能にしました。

 従来のUCIeにはRegionIDをダイ間で伝送する機能がありません。そこで当社は、RegionIDを物理アドレス空間にマッピングし、UCIe内の領域にエンコードして伝送する方式を開発しました。これにより、MMU(メモリ管理ユニット)やリアルタイムコアでの安全なアクセス制御が可能になり、チップレット間でも機能安全の要件を満たすことができます。また、プロセッサからメモリバスへの帯域を維持する設計により、UCIeの評価では51.2GB/sの高速通信を達成し、SoC内部の伝送速度上限に迫る性能を確認しました。本技術により、車載向け高性能SoCの拡張性と安全性を両立します。

2. 高いAI処理能力と車載品質の両立

 SDV時代でも車載品質は不可欠です。そこで当社は、3nmプロセスを採用したSoCにおいて、AIを処理するNPU(Neural Processing Unit)性能の向上を実現しつつ、車載品質を確保する設計を実現しました。近年、NPUが大規模化し、面積は前世代比で1.5倍に増加しています。これにより、共有クロック源から各回路へ至るクロックレイテンシ(遅延)の増大が課題となっていました。この問題に対し、従来モジュール単位で配置していたクロックパルスジェネレータ(CPG)を分割し、サブモジュール階層にmini-CPG(mCPG)を配置する設計へ刷新しました。これによりクロックレイテンシを大幅に低減し、タイミング要件を満たすことに成功しました。

 一方で、mCPGの多層化はテストクロックの同期を困難にし、車載向けで不可欠なゼロディフェクト実現の妨げとなります。そこで当社は、階層型CPGアーキテクチャにテスト回路を統合し、ユーザークロックとテストクロックの単一経路化を実現しました。また、テストモードにおいても上位・下位mCPGを同一クロック源で同期させる設計により、単一位相として一括調整可能としました。これにより、大規模SoCにおいてもゼロディフェクトレベルに向けた品質確保が可能となり、SDV向け次世代車載SoCとして求められる高信頼性を実現します。

3. 高度な電力制御と監視により、電力効率と安全性を両立

 車載向けSoCの高性能化を実現すると同時に電力効率と安全性を両立するため、90以上の電源ドメインを用いた高度なパワーゲーティング技術を開発しました。これにより、動作状況に応じて数mWから数十Wまで精密な電力制御が可能になります。さらに、プロセス微細化に伴う電流密度の上昇に対し、IRドロップ(電圧降下)を抑制するため、パワースイッチ(PSW)をリング型と行配置型の2種類に分割しました。電源投入時にはリング型PSWがラッシュ電流を抑え、続いて行型PSWがドメイン内インピーダンスを均一化することで、従来比でIRドロップを約13%改善しました。

 また、機能安全規格ASIL Dの要件を満たすため、DCLS(Dual Core Lock Step)構成では、マスターとチェッカーを独立したパワースイッチとコントローラで制御します。これにより、片側故障時でもロックステップ動作による異常検出が可能です。さらに各PSWのゲート信号をループバック監視し、異常時のOFF検出を実現しています。電圧監視には温度変動に強いデジタル電圧モニタ(DVMON)を採用し、エージング耐性も1.4mV向上しました。本技術により、電力効率と安全性を兼ね備えた高性能な車載用SoCの実現に貢献します

 なお、これらの技術はルネサスの車載マルチドメインECU用SoC「R-Car X5H」に採用されています。ユーザは、R-Car X5Hを使用することにより、自動運転やデジタルコクピットなど複数のアプリケーションを動作させながら安全性を確保することで、SDVの実現を加速し将来の進化に貢献します。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。