メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

瑞萨电子亮相2026中国国际工业博览会, 以创新MCU/MPU解决方案赋能智能工业未来

2026年9月30日

2026 年 9 月 30 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,将参加2026中国国际工业博览会(以下简称“工博会”)。本届工博会将于2026年10月12日至16日在国家会展中心(上海)举行,瑞萨展位位于6.1H馆B070。围绕“智能、创新、协同——瑞萨MCU/MPU引领工业核心未来”的主题,瑞萨将集中展示覆盖工业自动化、工业通信、电机驱动控制及工业物联网的多款创新产品、解决方案与成功产品组合。

制造业数字化、智能化升级正在加速推动工业系统向更高性能、更强实时性、更可靠连接和更高能效演进。依托在嵌入式处理、模拟、电源及连接领域的专业知识,瑞萨通过丰富的MCU/MPU产品组合、工业网络技术、智能感知与电机控制能力,为客户提供从边缘计算到执行控制的完整支持,助力缩短开发周期,并加快工业创新应用落地。

本次展会,瑞萨将重点展示多项面向智能工业的创新解决方案,包括:

RA6M5 AFCI拉弧检测方案

该方案基于瑞萨RA6M5 MCU与Reality AI工具开发,能够快速、准确地识别光伏及储能系统中的电弧故障。在光伏系统中,采用250kHz采样率时,方案可在8ms观察窗口实现99.2%的检测准确率,在16ms观察窗口实现99.7%的检测准确率;在200MHz运行频率下,AI模型推理时间仅为10ms。在储能系统中,方案基于8,192个采样点和500kHz采样率,可实现96.4%的检测准确率;在240MHz运行频率下,推理时间仅为40ms,为提升新能源系统的运行安全性提供高效支持。

RA6T2电机异常检测方案

该方案采用搭载Arm® Cortex®-M33内核、主频达240MHz的瑞萨RA6T2 MCU,CPU负载低于1%。借助Reality AI工具,开发人员可便捷完成电机运行数据的采集与分析,并快速生成面向异常检测的AI模型。该模型仅占用6KB Flash和6KB RAM,推理时间仅为1.38ms,检测准确率超过90%,且无需额外增加传感器,可帮助客户以较低系统成本实现设备状态监测和预测性维护。

RA8T2 EtherCAT双轴伺服方案

该方案基于高性能RA8T2 MCU,可驱动两轴、每轴0.4kW电机,并支持位置、速度和转矩三环控制。方案采用EtherCAT工业通信接口,支持多摩川绝对值编码器,并集成过流、过压及过热保护功能,可广泛应用于伺服控制、变频器、远程I/O及机器人电机控制等场景,为高实时性、高可靠性的工业运动控制提供支持。

展会期间,瑞萨技术专家将在现场介绍各项演示的技术亮点与应用场景,并与行业客户和合作伙伴交流智能工业发展趋势。欢迎于2026年10月12日至16日莅临国家会展中心(上海)6.1H馆B070展位,体验瑞萨面向工业自动化、工业通信、电机驱动控制及工业物联网的创新解决方案。

关于瑞萨电子

瑞萨电子(TSE: 6723),科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨微信公众号,发现更多精彩内容。

###

(备注)Arm和Arm Cortex是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。