メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

2026“瑞萨杯”信息科技前沿专题赛决赛开赛

2026年5月11日

2026 年 5 月 11 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,由瑞萨独家冠名赞助的第五届全国大学生电子设计竞赛“瑞萨杯”信息科技前沿专题赛(以下简称:AITIC)决赛已于近期正式启动。AITIC是全国大学生电子设计竞赛大框架下设立的一项针对信息技术领域发展的专题竞赛,旨在鼓励大学生围绕信息科技前沿领域开展创新实践,培养面向新兴产业和未来产业的工程技术人才。

本届竞赛主题为“瑞萨MCU助力新兴产业和未来产业”,采用开放式竞赛方式。参赛学生在竞赛组委会指定的主题下,基于瑞萨电子产品完成作品并提交,最终由竞赛专家组进行评测并报组委会批准决定最终获奖结果。

本届竞赛继续采取“分区初选+全国决赛”的竞赛形式,初赛涉及新兴产业和未来产业领域的测控技术,收到来自全国各地231所高校的575支参赛队伍报名,并于4月决出188支参赛队伍进入全国决赛,参与今年“瑞萨杯”的角逐。决赛涵盖四大前沿方向:①基于视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉的智能感知;②面向低空经济的前沿科技;③“眼手力”机器人作业;④简易AI超算装置。

针对此次竞赛,瑞萨电子提供了两套开发套件。分区初赛使用RA6M5,其基于高性能的200MHz Arm® Cortex®-M33内核,具有高达2MB代码闪存(带后台和SWAP操作)、8KB数据闪存以及512KB SRAM(带奇偶校验/ECC),非常适合用于需要高安全性、丰富连接以及大容量嵌入式RAM(用于连接堆栈)的物联网应用。全国决赛则采用性能更为强大的RA8P1 CPK评估板,该评估板集成的RA8P1 MCU是瑞萨首款32位AI加速微控制器,集成高性能Arm® Cortex®-M85(支持Helium™向量扩展)与Ethos™-U55 NPU,提供256GOPS的AI性能和超过7300 CoreMark的CPU性能,支持语音、视觉及实时分析等AI应用。评估板配备大容量存储器、多路外部存储接口和专为AI优化的丰富外设,与本届AITIC全国决赛所聚焦的智能感知、简易超算、低空经济以及机器人应用方向高度兼容。除了提供比赛专用的开发套件,瑞萨还为参赛同学提供线上培训、论坛等多种形式的支持,方便答疑解惑和交流。

新十年合作启航

根据全国大学生电子设计竞赛组织委员会与瑞萨电子最新签署的长期合作框架协议,双方合作将延续至2037年,持续深耕信息科技前沿专题赛。未来十年,瑞萨电子将继续为竞赛提供独家赞助与冠名支持,每逢双数年举办一届,携手推动中国电子信息类专业人才培养与产教融合。

瑞萨电子中国总裁刘芳表示:“瑞萨电子将继续与大赛组委会携手,持续通过竞赛培养高素质专业人才。同时,瑞萨将持续强化与中国科研院所的合作,通过瑞萨领先的半导体产品与技术支持,共同探索AI、机器人、智能感知、新能源汽车等前沿科技,为中国电子产业创新注入新动能。”

本届竞赛的全国决赛将于2026年8月在长春理工大学举行,届时将决出“瑞萨杯”及各级奖项,并举办颁奖仪式。期待晋级团队在决赛中突破边界、大胆创造,以扎实的作品展现新生代工程师的无限可能!

瑞萨电子将一如既往扎根中国,携手高校共育嵌入式技术新锐,助推信息科技前沿创新浪潮。

关于瑞萨电子

瑞萨电子(TSE: 6723),科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。

(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。