メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

信頼をギリギリのところまで高める

Nodle社は小さな会社ですが、私たちの現実を結びつけ、検証するために大きなビジョンがあります。 何兆ものデバイスがオンライン化される中、Nodle社は人、デバイス、データをつなぐプログラマブルレイヤを提供します。 そして、そのインフラを利用して、画像、ビデオ、AIの決定などのデータをブロックチェーン上で認証します。 これによって企業は、データが収集された後に偽造されたり変更されたりしていないことを確認することができ、エッジコンピューティングに基づくアプリケーションやサービスに真の信頼をもたらすことができます。

Nodle社は、Bluetooth®モノのインターネット(IoT)デバイスを接続するための分散型ネットワークとしてスタートしました。 どんなスマートフォンでも、Nodleのアプリをダウンロードするだけで、このネットワークのノードとなり、運営に参加することができます。 そこで同社は、共同創業者のGarrett Kinsman氏が言うように、顧客にとっての重要な価値は「現実を検証すること」にあると気づいたのです。

「最終的にエッジに信頼の基点を持つことは、多くのIoT関連アプリケーションやサービスにとって重要です。 そこで、ウェブ3対応のNanoComputerが登場するわけです」とKinsman氏は説明します。

画像
Nodle Customer Success Story

Nodle NanoComputer 1(N1)は、世界初の環境に優しいナノコンピュータで、スマートフォンで一般的なリチウムイオンパウチセルよりも温室効果ガスへの影響が92%低い、新しい亜鉛ベースのバッテリ化学を特徴としています。 N1は、Nodleチェーンの中でアセットをプログラム可能にするために作られたもので、基本的にNodleネットワーク内の許可されたノードがアセットを検索できるようにします。 当初は物流用に設計されました。 温度、動き、湿度を監視し、そのデータをエッジで計算する生鮮食品の出荷パレットを想像してみてください。 しかし、その汎用性のおかげで、N1はすでに幅広いサービスでその価値を証明しています。

「今日、私たちの最大の顧客のひとつは、Bluetoothデバイスを使ってヨーロッパ中の盗難車を探し出し、回収する保険商品です。 Bluetoothタグの付いた車両が盗難車として知らされた場合、スマートフォンのNodleネットワークはそのBluetooth IDを安全に検索することができます。 ナノコンピュータは、最終的にこのようなソリューションの導入コストを削減し、エッジでのプログラミングの可能性を可能にします」とKinsman氏は述べます。

画像
Nodle NanoComputer 1

小さなことの力

N1 NanoComputerは、ルネサスのDA14531 SmartBond TINY™(世界最小・低消費電力のBluetooth 5.1システムオンチップ)をベースにしています。

「私たちは真のミニコンピュータを探していました。 私たちが選んだルネサスのソリューションは、暗号化、複数のセンサ、低消費電力動作をサポートすることです。 これは、現在使われている従来のBluetoothデバイスがあまりスマートではなく、簡単にプログラムできないのとははっきりと際立った違いです」とKinsman氏は説明します。

Kinsman氏によれば、DA14531をNodleの設計に組み込むのは簡単だったと言います。 「ルネサスには、信頼性と性能の高い実績とともに、強力なエコシステムがあります。 また、競合するチップベンダよりも多くの支援と関与を提供してくれたので、クラス最高の製品と体験を生み出すことができました。 しかし、おそらくもっと重要なのは、ルネサスが小さな新興企業を真剣に受け止めていることで、これは半導体の世界では非常に珍しいことです。」

「世界は転換期にあります。コンピューティングは、Raspberry Pi(ラズベリーパイ)のようなデバイスから、ナノコンピュータによって真にハイパーコネクテッドな現実へと進化しています。 ルネサスのチップセットは、ナノコンピュータの開発に不可欠でした。 そのコスト、電力効率、ロバスト性は、低消費電力エッジコンピューティングの現在の理解を超えるものです」とKinsman氏は結論付けています。