既存のデバイスや新製品を簡単に接続し、リアルタイムのメッセージング、アラート、およびストレージを取得します。 パブリッシュ/サブスクライブ機能を含むデバイスデータの動作を視覚化します。dweets™と呼ばれるメッセージを使用して、デバイス・ステータス情報を送信したり、リモート・デバイスから制御コマンドを受信したりします。
現代の多くのソーシャル・メディア・プラットフォームに似ているリアルタイム・フィードは、簡単なデータ転送と表示のために公共 dweets™を集約します。ブラウザ・インターフェイスには、送信データのグラフを表示する柔軟なダッシュボードが含まれており、複数のデータソースとデバイスタイプのリアルタイム・デバイス監視をサポートしています。オプションの有料ロック機能により、安全なデータ転送が可能になり、デバイスのdweets™にアクセスするためのキーが必要になります。また、ユーザー指定の条件に基づいてトリガーされたアラートを設定して、重要なシステム・イベントをすばやく通知することもできます。
Current Public Release
発売日:2017-02-15
MCUs Supported: S7G2, S3A7
MD5: eff5aaf495c36255b723b5a270caa945
First release with the SSPv1.1.3.
Please refer to the user guide.