Skip to main content
Renesas Electronics Corporation

IPによるマイコン機能の再現に向けたリファレンスデザインと開発事例

~24年開催「マイコン機能の再現に向けたIPのFPGA実装用リファレンスデザインと評価環境」に対し、 リファレンスデザインの追加状況や評価開発事例をアップデート~

Image
使い方説明

 

費用 (無料)   対象製品  IP

開催日時/会場

2025年  6月 11日(水)13:30~15:00 オンライン 終了しました

  お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

  • 長期のマイコン使用が必要な方
  • FPGAでのマイコン機能実現を検討されている方
  • オリジナルマイコンの開発を検討されている方
  • IP製品の導入を検討されている方

受講に必要な前提知識

  • 特になし
  • IP(intellectual property)とは何か、FPGA使用方法などを事前に把握されていると、より理解が深まります

内容

ルネサスは、マイコンやSoC(System on Chip)上に搭載するIPを多数保有しています。

プロセッサに始まり、通信用インタフェース、タイマ、メモリ、アナログなど、長年の製品化実績に裏打ちされた、高性能・高品質なIPの中でも特にご要望が多いものを中心に外販用IP製品として提供中です。

IPを使用し、オリジナルマイコンを開発することで、お客様にとって、最適な機能を、最適なデバイスで、長期にわたって継続使用が可能です。

外部環境の変化の影響を最小限にして、サステナブルなシステム開発を実現することができます。 IPを使用して、ご使用中のマイコン機能の再現に向けたリファレンスデザインと、このFPGA実装ついて説明します。

カリキュラム

  1. ルネサス製IP製品のご紹介
    1. ルネサスの“IPライセンスビジネス”とは?
    2. ルネサスのIPライセンス製品の特長
    3. 製品ラインアップ一覧
    4. IPライセンス製品を扱うパートナー各社
  2. ルネサス製プロセッサIPの活用に向けて
    1. プロセッサIPを使用するメリット
    2. マイコン機能の再現に向けたリファレンスデザインの紹介
    3. プロセッサIPの評価環境

受講者演習環境(パソコンはWindows10を推奨します)

オンライン座学のため特にありません。

講師説明環境(パソコンはWindows10です)

受講者演習環境と同じ

オンラインセミナー受講環境

本セミナーはMicrosoft Teams Live Eventで配信します。

ご注意:
Microsoft Teams Live Event配信のセミナーは、途中でも、巻き戻し/停止/早送りが可能です。
皆様の進捗に合わせてご受講いただけます。 
巻き戻しなどを多用されます場合はQ&Aの時間にご注意ください。Q&Aはセミナー時間内のみで可能です。
なお、セミナー中のQ&Aに随時対応するため、講師説明は録画を使用する場合がございますのでご了承願います。


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2025年  6月 11日(水)