~RZ向け開発効率化ツールFSPとSmart Configuratorを活用した、効率的な開発手順を実演形式でご紹介。 ~
Image
費用 (無料) 対象製品 RZ/T2x, RZ/N2x
開催日時/会場
2026年 11月 23日(月)~ 2026年 12月 18日(金)終日 オンデマンド
※お申し込み受付の締切は 2026年 12月7日(月)17:00 となります。
受講をお勧めしたい方
- モータ制御・産業Ethernet機器などでRZ/T2・RZ/N2を検討している方
- RZ/T2・RZ/N2を採用・評価を検討している方、初めて使用する方
- FSPを初めて使用する組込みソフトウェア開発者
- Smart Configuratorを使ったGUIベースの設定・開発方法を知りたい方
受講に必要な前提知識
- 一般的なMPUに関する知識
- C言語に関する基礎的な知識
内容
RZ/T2・RZ/N2の開発を始めたいものの、「開発環境の使い方や最初のプロジェクト作成方法が分からない」という方におすすめの入門セミナーです。RZ向けFlexible Software Package(FSP)とSmart Configuratorの基本から、クロック・端子・周辺機能のGUI設定、コード生成、HALドライバを用いたプログラミングまでを解説します。さらには、GPTタイマの割り込みを利用してLEDを点滅させるアプリケーションを例に、プロジェクト作成からビルド、デバッグ、実行までの開発手順を実演形式で紹介します。
受講時間: 約2時間
カリキュラム
- はじめに
- FSPの概要
- FSPの特長
- FSP Configuration
- HALドライバーによる周辺機能制御
- 端子電圧制御
- 周辺機能制御:GPT(割り込み)
- FSPを用いたプロジェクトの開発手順(デモンストレーション)
受講者演習環境
- 無し
講師説明環境
- 無し
オンデマンドセミナー受講環境
本セミナーは受講者専用のWebページにてオンデマンド配信します。
ご注意:
受講者専用ページ内のセミナー動画は、視聴途中での一時停止や、巻き戻し/早送りが可能です。
皆様のご都合に合わせて、ご自身のペースでご受講いただけます。
セミナー動画の視聴後は、画面下部にあるアンケートへのご回答をお願いいたします。
お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。
2026年 11月 23日(月)~ 2026年 12月 18日(金) お申し込み